请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
当我在 glsl 程序中使用"dFdx"时 、我收到一个编译错误:
着色器错误:编译失败。
错误:对函数 dFdx 的无效调用:未启用扩展名 OES_standard_衍生 产品。
================================================================
然后、我将"gL_OES_standard_衍生 产品"添加到 glsl 程序中。 但仍然无法正常工作:
着色器错误:编译失败。
错误:0:0:在非预处理器令牌之后遇到意外的扩展指令;
错误:1个编译错误。 未生成代码。
===========================================
dra71x 是否支持"dFdx"?
如何使用它?