请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6746 我在 NDK 2.25中使用 TFTP 功能。 我已经在 LCDKC6748和我的定制板上对其进行了测试。 在 LCDKC6748上、一切正常。 但在我的定制板上、速度非常慢、橙色 LED 异常快速地闪烁。 我不明白为什么。
我的定制板的 PHY 芯片与 LCDKC6748相同。 PHY 芯片的复位引脚由 DSP 的 GPIO 输出控制、并在 main()函数中被上拉。 这是导致网络速度慢的原因吗?