This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:我的定制板上的网络问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673226/tms320c6746-network-problem-on-my-custom-board

器件型号:TMS320C6746

我在 NDK 2.25中使用 TFTP 功能。 我已经在 LCDKC6748和我的定制板上对其进行了测试。 在 LCDKC6748上、一切正常。 但在我的定制板上、速度非常慢、橙色 LED 异常快速地闪烁。 我不明白为什么。

我的定制板的 PHY 芯片与 LCDKC6748相同。 PHY 芯片的复位引脚由 DSP 的 GPIO 输出控制、并在 main()函数中被上拉。 这是导致网络速度慢的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享原理图的相关部分(phy 与 C6746器件的连接?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Yordan。 我们发现了问题。 直流/直流转换器在 PHY 芯片中引入了一些噪声、导致 PHY 芯片产生了大量误差。 我们在直流/直流周围添加了一些滤波器、但误差消失了。