This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:OCMC 性能

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/702836/am5728-ocmc-performance

器件型号:AM5728

尊敬的团队:

我发现 AM5728的存储器架构与 Keystone1/2有很大不同、因此我认为无法使用基于 Keystone 的数据。

Keystone2的 MSMC 具有与 DSP 时钟相同的时钟、但 AM5728的 OCM 最大为266Mhz。 我计算了以下最大吞吐量、您能否检查我的计算结果是否正确?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sung-IL
    看起来此帖子是在没有正确响应/关闭的情况下锁定的。
    按照 Jian 的要求,计算结果看起来不错。
    此外、我想向您指出以下应用手册
    www.ti.com/.../sprac46.pdf
    作为 AM57x 系列的资源。 这适用于 DRA7x 系列器件,AM57x 与它们共享一个系列,因此您可以利用本应用手册中发布的大多数数据。
    如果有更多有关此问题的后续问题,请随时打开另一个帖子。

    此致
    Mukul