Other Parts Discussed in Thread: AM5716
您好!
在"AM57xx 原理图检查清单"中、我看到如果用户想要使用 RTC 计时器功能、则需要将 Wakeup0和 Wakeup3下拉至 VSS。 目前我看不到有什么理由这样做。
我们需要使用 Wakup0和 Wakeup3的 GPIO。 当不将这两个引脚下拉至 VSS 时、我们是否会面临 RTC 计时器的任何功能限制?
谢谢、此致、
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们高度赞赏对这一主题的任何进一步解释。 我需要知道在使用 RTC 时是否可以使用 GPIO1_0和 GPIO1_3来在完全通电的情况下保持时间和日期。 外部 RTC (I2C)用于在断电时保留时间和日期。 内部 RTC 仅用于更快地访问时间和日期、并不始终使用 I2C 来实现此目的。
由于 AM5716不支持仅 RTC 模式、因此我还需要知道唤醒功能的用途。
此致、
Patrick