This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:RTC 唤醒信号

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670955/am5716-rtc-wakeup-signals

器件型号:AM5716

您好!

在"AM57xx 原理图检查清单"中、我看到如果用户想要使用 RTC 计时器功能、则需要将 Wakeup0和 Wakeup3下拉至 VSS。 目前我看不到有什么理由这样做。
我们需要使用 Wakup0和 Wakeup3的 GPIO。 当不将这两个引脚下拉至 VSS 时、我们是否会面临 RTC 计时器的任何功能限制?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要使用 RTC 功能、例如计时功能、则必须将 Wakee_0和 Wakee_3拉至 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    您能否更详细地了解这些唤醒引脚。 在哪里可以找到有关为何将这些引脚拉至 VSS 的说明?
    我只能在 TRM 中看到以下内容:

    RTC 的唤醒功能是什么? 那么、如果我想使用 RTC 功能、我不能使用 GPIO1_0和 GPIO1_3?

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们高度赞赏对这一主题的任何进一步解释。 我需要知道在使用 RTC 时是否可以使用 GPIO1_0和 GPIO1_3来在完全通电的情况下保持时间和日期。  外部 RTC (I2C)用于在断电时保留时间和日期。 内部 RTC 仅用于更快地访问时间和日期、并不始终使用 I2C 来实现此目的。
    由于 AM5716不支持仅 RTC 模式、因此我还需要知道唤醒功能的用途。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们很快就需要有关这一主题的更多信息。 因为我们必须决定是否可以使用 GPIO1_0和 GPIO1_3。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    很抱歉耽误你的时间。 我正在研究您的问题、希望明天能有答案。

    此致、
    Melissa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梅丽莎

    有关此主题的新闻?

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我已确认、只有当引脚多路复用器激活 WAKEUP0/3功能时、此要求才适用。 如果这些引脚复用以实现不同的功能、则不需要将它们拉至 VSS。

    此致、
    Melissa