请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EXEVM 工具/软件:Linux
在标题中、我想知道 SoC 是否可以在512MB DDR 上运行。
我们具有1024MB DDR 的客户板工作正常、但另一个具有512MB DDR 的客户板无法正常工作。
除了 DDR 大小外、这两个板是相同的。
我在 mem_segure_define_linux.xs 处修改了存储器映射、并为此调整 DTS 块。
Linux 内核运行良好、但是、在进行初始化时 IPU 固件被困在 VPS_init 中。
那么、我的问题是什么、以及如何使它在512MB DDR 上工作?
非常感谢您提供的任何提示。