This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:TDA2Ex 是否可以处理512MB DDR? 如果是、如何?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674411/linux-tda2exevm-does-tda2ex-can-work-on-512mb-ddr-if-so-how-to

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Linux

在标题中、我想知道 SoC 是否可以在512MB DDR 上运行。

我们具有1024MB DDR 的客户板工作正常、但另一个具有512MB DDR 的客户板无法正常工作。

除了 DDR 大小外、这两个板是相同的。

我在 mem_segure_define_linux.xs 处修改了存储器映射、并为此调整 DTS 块。

Linux 内核运行良好、但是、在进行初始化时 IPU 固件被困在 VPS_init 中。

那么、我的问题是什么、以及如何使它在512MB DDR 上工作?

非常感谢您提供的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还需要修改 Linux 内核的.dts 文件以反映内存映射更改。

    请查看 VisionSDK_Linux_DevelopmentGuide.pdf 和 VisionSDK_UserGuide_MemoryMap.pdf 中的"应用程序的6内存映射"章节(" 6.6如何-将1GB Linux 内存映射修改为512MB Linux 内存映射"章)。

    此致、
    Yordan