请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 Pramod:Anshu、
非常感谢您支持 ORB 性能估算。
您在下面提供。
ORB 功能计算:
-描述符准备@30fps: 389 [Mcycles]
-匹配@30fps: 60 [循环]
-总计@30fps: 450 [循环]
假定输入像素:131997像素(对于4个分辨率为256x540的图像区域+ 4个分辨率为197x415的图像区域)。
将512个描述符列表与另512个描述符列表匹配、其中每个描述符的宽度为256位
在上述估算中,输入图像格式假定为 YUV420?
(256x540x4 + 197x415x4 x1.5=1319970)
此致、
Saito