This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVE 上的 ORB 性能

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674271/orb-performance-on-eve

尊敬的 Pramod:Anshu、

非常感谢您支持 ORB 性能估算。
您在下面提供。

ORB 功能计算:
 -描述符准备@30fps:   389 [Mcycles]
 -匹配@30fps:                     60 [循环]
 -总计@30fps:                          450 [循环]

    假定输入像素:131997像素(对于4个分辨率为256x540的图像区域+ 4个分辨率为197x415的图像区域)。
    将512个描述符列表与另512个描述符列表匹配、其中每个描述符的宽度为256位

在上述估算中,输入图像格式假定为 YUV420?
(256x540x4 + 197x415x4 x1.5=1319970)

此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、
    上述计算是假设图像为灰度时完成的。 1.5的系数即将到来、因为我们正在使用2级金字塔。

    此致、
    安州