Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5505 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我使用的是德州仪器 TMS320C5505 EVM。
我想编写一个软件、以便在未检测到输入信号(或当输入低于特定阈值时)的时间超过3秒左右时、DSP 输出变为零。 换句话说、当超过3秒左右未检测到输入时、DSP 将进入关断模式。
我能不能使用编解码器 aic3204上的寄存器来实现它。 如果不是、则使用任何其他替代方法。
请建议。