This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:无输入信号时 DSP 关闭

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673234/ccs-tms320c5505-dsp-shutdown-when-no-input-signal

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用的是德州仪器 TMS320C5505 EVM。

我想编写一个软件、以便在未检测到输入信号(或当输入低于特定阈值时)的时间超过3秒左右时、DSP 输出变为零。 换句话说、当超过3秒左右未检测到输入时、DSP 将进入关断模式。

我能不能使用编解码器 aic3204上的寄存器来实现它。 如果不是、则使用任何其他替代方法。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satyajit、

    请查看 CSL C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\ccs_v6.x_examples\flpower 中的电源管理示例
    我想这就是你需要的。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lali:

    使用以下部分代码似乎可以解决此问题:

    unsigned long int foo = 0;(主循环外部)

    if (left_input <= 1500 && left_input >=-1500)\\Detect 更少的输入
    foo++;

    如果(LEFT_INPUT >= 1500)\\时输入不会连续减少
    foo = 0;

    如果(foo > 50000)\\当输入长时间低于阈值时。 即输入信号暂停时
    carrier= generate_sinewave (400002000);

    如果(foo <= 50000)\\当输入持续低于阈值时。
    carrier= generate_sinewave (40000,32000);