This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hallo、
在 c6678上为每个内核创建两个具有 SRIO LLD 的 SRIO DIO 套接字时遇到问题。
使用 SRIO_START()为每个内核启动一个比每个内核更好的 SRIO 驱动程序实例会创建两个 DIO 套接字。
一 个 DIO 插座用于端口0上的 SRIO 通信、一个 DIO 插座用于端口2上的通信。
但在 SRIO LLD 中、在 DSP 上、DIO 套接字的数量限制为8个、但 我的 DSP 上需要16个 DIO 套接字。
请 告诉我如何解决每个内核都可以通过 SRIO DIO 通信处理两个不同端口的问题。
此致、
Fatih
您好、Garrett、
与您的团队讨论是否有任何结果 ?
此致、
Fatih
您好、Garrett、
是的、由于限制、我们仍然被阻止。 我希望您能在下周告诉我一个解决方案。
感谢您的支持
此致、
Fatih
您好 Fatih、
考虑到 DIO 套接字绑定将球状位映射到 LSU 条目、SRIO IP 块中只有8个 LSU entres 可用、您可能需要考虑为您的情况中的16 DIO 套接字要求设计一个调度程序(基于优先级或轮循)。
此致、
Garrett