This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:具有 SRIO LLD 的两个不同 SRIO 端口的处理

Guru**** 2553570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/701982/tms320c6678-handle-of-two-different-srio-ports-with-srio-lld

器件型号:TMS320C6678

Hallo、

在 c6678上为每个内核创建两个具有 SRIO LLD 的 SRIO DIO 套接字时遇到问题。

使用 SRIO_START()为每个内核启动一个比每个内核更好的 SRIO 驱动程序实例会创建两个 DIO 套接字。

一 个 DIO 插座用于端口0上的 SRIO 通信、一个 DIO 插座用于端口2上的通信。

但在 SRIO LLD 中、在 DSP 上、DIO 套接字的数量限制为8个、但  我的 DSP 上需要16个 DIO 套接字。

请 告诉我如何解决每个内核都可以通过 SRIO DIO 通信处理两个不同端口的问题。

此致、
Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatih、

    我已通知设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是否有任何解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatih、

    正如代码所述、可创建的最大 DIO 套接字数量受器件中 LSU 块数量的限制。 让我与团队讨论一下您的问题是否有任何解决方案。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    与您的团队讨论是否有任何结果 ?

    此致、

    Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信仰、

    SRIO LLD 中的 DIO 套接字限制是否仍然阻止您? LLD 开发人员仍在休假、下周应回来。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是的、由于限制、我们仍然被阻止。 我希望您能在下周告诉我一个解决方案。

    感谢您的支持

    此致、

    Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    考虑到 DIO 套接字绑定将球状位映射到 LSU 条目、SRIO IP 块中只有8个 LSU entres 可用、您可能需要考虑为您的情况中的16 DIO 套接字要求设计一个调度程序(基于优先级或轮循)。

    此致、

    Garrett