请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4379 工具/软件:Linux
大家好:
我使用 的是客户板、 并使用官方的 TI SDK。 LCD 和触摸屏为12英寸。 电路板启动后、可以正确显示矩阵 GUI、并且位置正确、如下图所示。
我可以成功运行触摸屏校准程序并获得校准数据、如下图所示(在调试时、我使用"PRINT"打印报告触摸屏驱动程序中 X Y 的值)
触摸屏校准后、矩阵 GUI 将重新启动、并单击控制图标、但无法进入下 一个界面。
通过控制终端、我可以看到触摸屏驱动程序已将触摸 X Y 参数传递到应用层。
如下图所示。
是否有办法解决这个问题? 非常感谢!