This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:触摸屏问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672919/linux-am4379-touchscreen-issue

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

大家好:

我使用 的是客户板、 并使用官方的 TI SDK。  LCD 和触摸屏为12英寸。  电路板启动后、可以正确显示矩阵 GUI、并且位置正确、如下图所示。

我可以成功运行触摸屏校准程序并获得校准数据、如下图所示(在调试时、我使用"PRINT"打印报告触摸屏驱动程序中 X Y 的值)

触摸屏校准后、矩阵 GUI 将重新启动、并单击控制图标、但无法进入下 一个界面。

通过控制终端、我可以看到触摸屏驱动程序已将触摸 X Y 参数传递到应用层。

如下图所示。

是否有办法解决这个问题? 非常感谢!