Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 一般性问题:什么原因只能使 USB1-VBUS 上升至3.3V? 它不会上升到5V、导致 AM3354禁用(切换) VBUS。
客户已更正了之前这篇文章中的原理图错误。 它们仍然看到一组较小的单元发生故障、在 USB1-VBUS 上观察到3.3V 电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eddie、
请回答我关于 DRVVBUS 的问题。 它是否控制5V 负载开关?
通常、我们会看到 VBUS 脉冲的两个原因: