This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:USB_VBUS 无法达到5V

Guru**** 2961760 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673766/am3354-usb_vbus-cannot-reach-5v

器件型号:AM3354

一般性问题:什么原因只能使 USB1-VBUS 上升至3.3V? 它不会上升到5V、导致 AM3354禁用(切换) VBUS。

客户已更正了之前这篇文章中的原理图错误。 它们仍然看到一组较小的单元发生故障、在 USB1-VBUS 上观察到3.3V 电压。  

e2e.ti.com/.../2333479

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    DRVVBUS 通常控制一个5V 负载开关。 这里是这样吗?
    在 VBUS 上观察到3.3V 电压的情况下、它是稳定的还是脉冲式的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK-:

    它按照下图中捕获的那样进行脉冲:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    请回答我关于 DRVVBUS 的问题。 它是否控制5V 负载开关?

    通常、我们会看到 VBUS 脉冲的两个原因:

    1. USB OTG SRP 处于活动状态。 控制器配置为 USB 双角色模式、而不是专用 USB 设备或专用 USB 主机、并且正在积极尝试建立会话。 这是正常行为。
    2. VBUS 负载开关处于 OC 模式、因此客户操作系统正在主动启用/禁用 DRVVBUS。 请监控 DRVVBUS 以查看其脉冲是否与 VBUS 一致。