Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TLC59108
主题中讨论的其他器件: TLC59108
工具/软件:Linux
尊敬的团队:
我们使用 AM5718开发了 SBC。 我们使用 NEC 的 NL8060BC26-35C 10.4 SVGA LCD 和 Kyocera 的 T-5587GD104J-LW-Ahn。 在这两个显示屏中、所有字体和图像都有蓝色阴影。 相同的面板可与基于 IMX6Q 的其他 SBC 配合使用。 原因可能是什么。 请建议如何继续。
内核版本 4.1.13-g8dc6617 U-Boot 版本 U-Boot 2015.07-00080-g4523775-脏(2017年3月08日- 15:29:58 +0530) arm-linux-gnueabihf-gcc (Linaro GCC 4.9-2015.05) 4.9.3 20150413 (预发布版本) GNU 20124.103-gutils (GNU 2014.11-2014.11-2014.1123) root@am57xx-evm:~ mount -v | grep "on /" /dev/mmcblk0p2 /sys/kernel/debug /dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw、relatme、data=ordered) devtmpfs on /dev/type devmpfs (rw、relatme、size=325092k、nr_inodes = 81273、mode=755) devtmpfs on /dev type (rw、rtfs、/var/volatile rtfs、rw、rf on sysfs、type = rw、rw、type = rw、rtfs、rtfs、rw、rw、rf on /rtfs、type rw、rw、rtfs、rw、rw、rtfs、rw、rf on /rtfs、rw、type rw、rtfs、rw、rtfs、rw、rtfs、rw、rf 在/run/media/mmcblk0p1上、键入 vfat (rw、relatme、gid=6、fmask=0007、dmask=0007、allow_utime=0020、codepage=437、iocharset=ISO8859-1、shortname=mixed、errors=remount-ro) /dev/pts 上的 @ 文件系统设备类型(rw、tunme、2.9=5、mode=5、mode=es=57fs、~/dev/mmcblk0p2上 的最后一个文件系统名称:tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunus / 文件系统 UUID: 68e0dde0-ed15-4a0d-96d8-7174a6e920ef 文件系统魔法号:0xEF53 文件系统版本号:1 (动态)文件系统功能: 具有_dournal ext_attr resize_inode dir_index 文件类型 needs_recovery sparse_super large_file 文件系统标志: unsigned_directory_hash 默认挂载选项:user_xattr ACL 文件系统状态: 清除 错误行为: 继续 文件系统操作系统类型: Linux inode 计数: 230608 块数: 921856 保留的块计数: 46092 自由块: 3708 Free inode: 163802 第一个块: 0 块大小: 4096 碎片大小: 4096 个保留的 GDT 块: 每 组225个块: 每 组32768个片段: 每 组32768个 inode: 7952 inode blocks per group:497 filesystem created: SAT JAN 1 00:01:44 2000 最后安装时间: Thu Jan 1 00:00:03 1970 最后写入时间: Thu Jan 1 00:00:03 1970 安装数: 606 最大安装数: -1 最后检查: SAT JAN 1 00:01:44 2000 检查间隔: 0 ( ) 终身写入: 4793 MB 保留块 uid: 0 (用户根目录) 保留块 GID: 0 (组根) 第一个 inode: 11 inode 大小: 256 所需的额外 isize: 28 所需的额外 isize: 28 日记账 inode: 8 默认目录哈希:half-MD4 目录哈希种子: 654d7d40-e70a-44c3-9c7a-26c1413cbcef 日志备份: inode 块 root@am57xx-EVM:~#
谢谢、此致、
N. V.Subbaiah