This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:LCD 上出现蓝色阴影

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670604/linux-am5718-blue-shadow-appearing-on-lcd

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: TLC59108

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我们使用 AM5718开发了 SBC。 我们使用 NEC 的 NL8060BC26-35C 10.4 SVGA LCD 和 Kyocera 的 T-5587GD104J-LW-Ahn。 在这两个显示屏中、所有字体和图像都有蓝色阴影。 相同的面板可与基于 IMX6Q 的其他 SBC 配合使用。 原因可能是什么。 请建议如何继续。

内核版本
4.1.13-g8dc6617


U-Boot 版本
U-Boot 2015.07-00080-g4523775-脏(2017年3月08日- 15:29:58 +0530)
arm-linux-gnueabihf-gcc (Linaro GCC 4.9-2015.05) 4.9.3 20150413 (预发布版本)
GNU 20124.103-gutils


(GNU 2014.11-2014.11-2014.1123)
root@am57xx-evm:~ mount -v | grep "on /"
/dev/mmcblk0p2



/sys/kernel/debug


/dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw、relatme、data=ordered) devtmpfs on /dev/type devmpfs (rw、relatme、size=325092k、nr_inodes = 81273、mode=755) devtmpfs on /dev type (rw、rtfs、/var/volatile rtfs、rw、rf on sysfs、type = rw、rw、type = rw、rtfs、rtfs、rw、rw、rf on /rtfs、type rw、rw、rtfs、rw、rw、rtfs、rw、rf on /rtfs、rw、type rw、rtfs、rw、rtfs、rw、rtfs、rw、rf 在/run/media/mmcblk0p1上、键入 vfat (rw、relatme、gid=6、fmask=0007、dmask=0007、allow_utime=0020、codepage=437、iocharset=ISO8859-1、shortname=mixed、errors=remount-ro)
/dev/pts 上的


@

文件系统设备类型(rw、tunme、2.9=5、mode=5、mode=es=57fs、~/dev/mmcblk0p2上
的最后一个文件系统名称:tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunfs、tunus /
文件系统 UUID: 68e0dde0-ed15-4a0d-96d8-7174a6e920ef
文件系统魔法号:0xEF53
文件系统版本号:1
(动态)文件系统功能: 具有_dournal ext_attr resize_inode dir_index 文件类型 needs_recovery sparse_super large_file
文件系统标志: unsigned_directory_hash
默认挂载选项:user_xattr ACL
文件系统状态: 清除
错误行为: 继续
文件系统操作系统类型: Linux
inode 计数: 230608
块数: 921856
保留的块计数: 46092
自由块: 3708
Free inode: 163802
第一个块: 0
块大小: 4096
碎片大小: 4096
个保留的 GDT 块: 每
组225个块: 每
组32768个片段: 每
组32768个 inode: 7952
inode blocks per group:497
filesystem created: SAT JAN 1 00:01:44 2000
最后安装时间: Thu Jan 1 00:00:03 1970
最后写入时间: Thu Jan 1 00:00:03 1970
安装数: 606
最大安装数: -1
最后检查: SAT JAN 1 00:01:44 2000
检查间隔: 0 ( )
终身写入: 4793 MB
保留块 uid: 0 (用户根目录)
保留块 GID: 0 (组根)
第一个 inode: 11
inode 大小: 256
所需的额外 isize: 28
所需的额外 isize: 28
日记账 inode: 8
默认目录哈希:half-MD4
目录哈希种子: 654d7d40-e70a-44c3-9c7a-26c1413cbcef
日志备份: inode 块
root@am57xx-EVM:~#



谢谢、此致、
N. V.Subbaiah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您的用例的详细信息。 此外、还会发布与 DSS 和日志文件相关的设备树设置。 此外,还可以发布 LCD 硬件参数,如果可能,还可以发布您看到的屏幕效果的图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们连接了10.4英寸显示屏。 在这里、面板的左侧和右侧边缘出现蓝色阴影和闪烁。

    请找到

    1.在面板的左侧和右侧进行蓝色阴影和白色点打印和拍摄的快照和视频

    2.dts 文件

    3.面板文件

    4.引导日志文件

    e2e.ti.com/.../Flickering_5F00_BlueShade.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的问题通常是由错误时序或极性引起的。 请检查时序和极性(VSYNC 电平、数据/去/同步边沿)是否与面板所需的值相匹配。  

    此外、看起来您使用的是 omapfb、并具有可满足您需求的 Hacked panel-tlc59108.c 驱动程序。 Panel-tlc59108.c 驱动 程序是用于 TLC59108 LED 芯片和用于 DRA7 EVM 的面板的组合驱动程序。 除非硬件设计或多或少与 DRA7 EVM 匹配且具有 TLC59108、否则不应在其他任何地方使用

    如果可能,您应该切换到 panel-dpi 并从 DT 文件提供定时,或者如果面板需要编程,请编写您自己的面板驱动程序。 此外、 如果功能不依赖于 omapfb、则切换到 omapdrm。 TI 不再支持 omapfb。