This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:PHY 兼容性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674202/am3359-phy-compatibility

器件型号:AM3359

我们建议连接需要2.5V 电压   的 MARVELL GigPHY (RGMII)、而 AM3359指示 VDDSHV5为1.8V/3.3V。   

它们是否兼容?

还是可以将2.5V 电源扩展到 控制器 RGMII (1)的 VDDSHV5?

建议!

系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、它们不兼容。 您必须选择具有1.8V 或3.3V RGMII 接口的 PHY。