您好:
我在 TDA2EXEVM 板上验证 quantStatsTool 和 TIDL 之间的结果。该模型是一个分类模型、最后一个结果是 softmax val。 TDA2EXEVM 用例是文件 I/O、我打印 tidl 链接输出缓冲区。
我测试大约10个映像:某些映像的 softmax val 在 TDA2EXEVM 上的 quantStatsTool 和 TIDL 之间完全相同;
某些图像的 softmax val 不相同,但 max 索引相同。例如,quantStatsTool 结果为“9c 99 8d 88 97 Fe 92 95 79”,但 TDA2EXEVM 的结果为“A9 A6 9d 97 A6 ff A1 A5 99”。
对吗? quantStatsTool 和 TIDL 在 TDA2EXEVM 上的结果是字节相同还是字节相同?
谢谢、此致