This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:板载 quantStatsTool 和 TIDL 之间的结果比较

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672865/tda2exevm-result-compare-between-quantstatstool-and-tidl-on-board

器件型号:TDA2EXEVM

您好:

   我在 TDA2EXEVM 板上验证 quantStatsTool 和 TIDL 之间的结果。该模型是一个分类模型、最后一个结果是 softmax val。  TDA2EXEVM 用例是文件 I/O、我打印 tidl 链接输出缓冲区。

   我测试大约10个映像:某些映像的 softmax val 在 TDA2EXEVM 上的 quantStatsTool 和 TIDL 之间完全相同;

   某些图像的 softmax val 不相同,但 max 索引相同。例如,quantStatsTool 结果为“9c 99 8d 88 97 Fe 92 95 79”,但 TDA2EXEVM 的结果为“A9 A6 9d 97 A6 ff A1 A5 99”。

    对吗? quantStatsTool 和 TIDL 在 TDA2EXEVM 上的结果是字节相同还是字节相同?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TDA2EXEVM 上的 quantStatsTool 和 TIDL 输入相同、并且一次只处理一个映像、则 TDA2EXEVM 上的输出应相同。

    有关更多信息、请参阅以下主题
    e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的回复!

     我有2个困惑。

    1、 每次输入1幅图像! 并已设置参数:
        createParams.quantHistoryParam1=0;
        createParams.quantHistoryParam2=0;
        createParams.quantMargin = 0;

        我应该将这些参数设置在两个位置吗? 一个在 tidl_tb.c 中用于 quantStatsTool、另一个在 tidlLink_algPlugin.c 中用于 TDA2EXEVM 上的 tidl?

    2.在 tldi_tb.c 中更改这3个参数后,我生成一个新的量化状态工具"eve_test_dl_algo.out.exe",如下所示:<中的"3.5.2在主机仿真中构建源代码" >。

      但是、使用新的量化状态工具、模型的最后结果 softmax val 全部为"0xff";我将这3个参数改回、生成量化状态工具"eve_test_dl_algo out.exe"、模型结果 softmax val 仍全部为"0xff";但当我使用量化状态工具"eve_test_dl_algo、softval 仍为"0x302.softvel"、不是原始的"0xfs"。

      我发现我生成的"eve_test_dl_algo.out.exe"的大小仅为1.36MB,但量化状态工具"eve_test_dl_algo.out.exe"原稿打包在 VIisionSDK0302中的大小为7.04MB。

     我不安装 OpenCV3.1、是这样吗? 但是、当构建"eve_test_dl_algo.out.exe"时、没有任何错误、并且成功生成"eve_test_dl_algo.out.exe"。

      构建量化状态工具"eve_test_dl_algo.out.exe"时是否应设置某项设置?

       还是有问题?

        

    请帮我!

    谢谢、此致

       



    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想下面的主题也是回答 hsi 问题
    e2e.ti.com/.../2477816