请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA745 您好!
如果我们为特定显示禁用/旁路 DISPC 伽马表、结果与使用1:1颜色映射对伽马表进行编程相同?
谢谢
Mike
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我们为特定显示禁用/旁路 DISPC 伽马表、结果与使用1:1颜色映射对伽马表进行编程相同?
谢谢
Mike
您好、Brijesh、
我们针对客户请求向 QNX 显示驱动程序添加了伽马表支持。 系统启动时、驱动程序将尝试根据1.0伽马计算初始伽马表。 由于驱动程序计算出错,某些值被某个值关闭,导致某些颜色不正确。 尽管我们正在纠正这个问题、但它提出了这样一个问题:如果 gamma 值为1.0、则有任何理由真正启用 gamma 表、或者在客户应用程序设置不同的 gamma 值之前绕过 gamma 表是否更有效。
谢谢
Mike