This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA745:DISPC 伽马 LUT 问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672307/dra745-dispc-gamma-lut-question

器件型号:DRA745

您好!

如果我们为特定显示禁用/旁路 DISPC 伽马表、结果与使用1:1颜色映射对伽马表进行编程相同?

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您的用例是什么? 您想要实现什么目标?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们针对客户请求向 QNX 显示驱动程序添加了伽马表支持。    系统启动时、驱动程序将尝试根据1.0伽马计算初始伽马表。   由于驱动程序计算出错,某些值被某个值关闭,导致某些颜色不正确。  尽管我们正在纠正这个问题、但它提出了这样一个问题:如果 gamma 值为1.0、则有任何理由真正启用 gamma 表、或者在客户应用程序设置不同的 gamma 值之前绕过 gamma 表是否更有效。    

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    伽马表是每种颜色的256个条目表、它使用 RGB 组件值作为此表的索引。 现在、输入组件大小也是8位、因此可以获得1到1映射。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    如果用户请求1:1映射、通过禁用伽马表实现的结果与通过对1:1伽马表条目进行编程实现的结果相同?

    谢谢
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我认为是这样、但我尚未验证它。 根据 TRM、对于给定的8位索引、它为每个颜色组件输出8位。 表大小也为256个条目、因此看起来是可行的。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您的回复。 根据我可以告诉的禁用 GAMA_LUT 会产生与1:1相同的输出、但我希望 TI 确认、以确保正确。

    此致
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    这种情况得到证实,两种情况下的产出都是相同的。

    此致、
    Brijesh