This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:TPS659162硬件连接

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708, AM5718, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671122/am5718-tps659162-hardware-connections

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:AM5708、 TPS65916

大家好,  

我必须能够在我的硬件中重新启动 Linux,但不能关闭电源(某些数据在 RAM 中, 并且在重新启动后必须可用)。

哪种是正确的硬件连接?  我正在对进行滤除   

"DRA71x LCARD CPU 板- REV B2"(即 AM5708 + TPS651963),其中 AM5708 的信号 RSTOUTN 连接到  TPS651963的 GPIO_1; 请注意  "GPIO_1 = nRESWARM "  :因此我的系统正在  断电。

如何解决此问题?  你给我一个孔连接吗?  

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    您能否澄清一下您使用的是哪款处理器- AM5708或 AM5718? 哪个 PMIC - TPS659162或 TPS659163?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser
    很抱歉,我在 AM5718上
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 同时、您是否有此文档: www.ti.com/.../slvuao4c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    有两 个芯片勘误报告 防止了热复位(RESETn)后访问 DDR。 这些咨询意见是 i727和 i729。 这些建议的解决方法要求您执行冷复位(PORz)或在热复位期间复位 DDR 芯片。 这两种情况都将擦除 DDR 内容!

    由于这些限制、TPS65916只能执行冷复位 (PORz)。 因此、您需要将数据保存到非易失性存储器中。

    您还有其他原理图问题吗?

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们解决了使用非易失性存储器上的存储保留数据的所有问题。

    无论如何、根据芯片勘误表 i727和 i729、我们计划使用针对 i862报告的"实现1":"PMIC 在 RSTOUTN 连接到 PMIC NRESWARM 输入时将 PORZ":

    为了让软件关闭 PMIC、我们将 PMIC NRESWARM 输入连接到配置为 GPIO_2的 PMIC 引脚2;尤其是:

    -对于重新启动实现:GPIO_2保持在逻辑'1'、AM5718将 RSTOUTN 置为有效;PMIC 保持在活动状态、因为 POWERHOLD 处于逻辑'1'

    -对于断电实现:GPIO_2设置为逻辑"0"、PMIC 从活动状态到关闭状态的位置(当然 DEV_ON 位必须为"0")

    您认为这是正确的实现吗?

    非常感谢您的参与、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    听到您能够通过冷复位解决保留数据的问题是很好的。 如有疑问、请将 GPIO_5/POWERHOLD 上拉至 VRTC。 但对于 GPIO_2、它不会被使用、因此应根据 TPS65916数据表将其保持浮动。 也可以用作 I2C 控制的 GPIO、用于您自己的应用。

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的艾哈迈德:

    感谢你的答复。

    当然、我们将保持 GPIO_5/POWERHOLD 上拉至 VRTC、此外、我们的操作系统将控制 GPIO_2、以使 GPIO_5/POWERHOLD 变为逻辑"0"、从而关闭 PMIC。

    您是否认为 GPIO_2与 GPIO_5/POWERHOLD 的连接是一种可靠的解决方案、可以在不启用重启和断电功能的情况下实现重启?

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的艾哈迈德:

    很抱歉坚持、您能回答我的问题吗? 我们需要此答案来正确修改我们用于验证的一些原型板。

    提前非常感谢您的支持。

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下您尝试从参考中更改设计的原因? DRA71x LCARD CPU 板- REV B2中的复位连接按原样正确。

    "请注意  "GPIO_1 = nRESWARM "  :因此我的系统正在  断电"

    PMIC 不应从 nRESWARM 引脚断电。 请从 POWERHOLD 引脚上断开除 VRTC 上拉电阻器之外的所有引脚。 请对此进行测试并报告您的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    最初、我们决定对 i862使用"实施2":

    -使用外部电路为 AM5718生成 PORZ

    在此实现中,POWERHOLD 被下拉至 GND,因此允许软件关闭 PMIC

    但是、如 SLVUAO4C 第14页所述:"如果 POWERHOLD 设置为 GND 并且禁用了 AUTODEVON、则 PMIC 将在热复位序列期间关闭"、这对我们的实现不是很好

    因此、我们最终决定对 i862使用"实现1":

    我们可以避免使用外部电路来生成 PORZ,因此我们也可以优化成本

    - AM5718 RSTOUTN 连接到 PMIC NRESWARM 输入、PMIC 直接将 AM5718 PORZ 置为有效、与"DRA71x LCARD CPU 板- REV B2"中的情况完全相同

    -POWERHOLD 被上拉至 VRTC,因此在这种情况下,不允许软件直接关闭 PMIC,这是我们唯一的“实现1”缺点

    为了克服这一缺点、相同的"DRA71x LCARD CPU 板- REV B2"使用了此解决方案:

    据我所知、当 MCU 将 MCU_PMIC_POWERHOLD 引脚设置为"1"时、信号 PMIC_EN (GPIO_5/POWERHOLD)变为"0"、PMIC 开始转换到关闭状态。

    在我们的实施中、我们希望避免使用此外部电路、只需使用 PMIC 本身的 GPIO_2、以便在我们希望操作系统关闭 PMIC 时将 GPIO_5/POWERHOLD 设置为"0"。

    我们已经尝试过此实现、它运行正常、我们只需要知道您是否认为它可以真正用于生产、或者它是否有任何缺点。

    请告诉我们。

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mi Marco

    抱歉、听起来电路不工作。 现在我知道你需要一种关闭的方法,因为 POWERHOLD 被保持在高电平。 如果您想继续使用 GPIO_2、应确保将其配置为开漏模式。 否则、GPIO_2可以驱动3.3V 信号(VIO 电平)、从而导致与仅支持1.8V 电压(VRTC 电平)的 GPIO_5引脚发生电压冲突。

    请在 PMIC 论坛上发帖进行确认。 确保 PMIC 专家有机会表达他们的想法。

    此致、
    Ahmad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    感谢你的答复。 关于 GPIO_2、我忘记了表示我们将+1.8V 用于 VIO。

    根据您的建议、我很快将在 PMIC 论坛上发帖。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Marco