This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:QT 警告

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673450/linux-am5728-qt-warning

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我已经使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09 SDK 编译了 qt-Everywhere opensource-src-5.7.1。

编译的 qt5.7安装在~μ C/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09/targetNFS//usr/local/Qt5.7.1_OpenGL/中

我已注册 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_Hands_on_with_QT  我下载了 qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run 并安装了相同的文件。

尽管提到了 AM335x 的步骤、但我还是遵循了相同的步骤、因为 AM335x 和 AM5728都来自 Sitara 系列。

我会收到警告、例如 Qt 版本不支持 Device type (设备类型)。 如果我选择“设备类型”作为“通用 Linux 设备”,则没有“设备”的下拉选项。这就是为什么我选择“桌面”作为“设备类型”。 让我知道这样做的原因。

此致、

Biswajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过步骤8?
    另请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../604029

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经按照您的建议添加了步骤8。现在、警告消息会更改为"cmake 配置有一个指向 C++编译器集的路径、该路径与套件工具链中配置的编译器路径不匹配"

     "Compilers"选项卡中的"Configured Compiler"路径:/home/mistral/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc.

    请告诉我为避免警告而需要做的更改。

     Cmake 配置:

    CMAKE_CXX_COMPILER:STRING=%{COMPILER:Executable:Cxx}

    CMAKE_C_Compiler:string=%{Compiler:Executable:C}

    CMAKE_PREFIX_PATH:STRING=%{Qt:QT_INSTALL_PREFIX}

    QT_qmake_executable:string=%{Qt:qmakeExecutable}

    屏幕截图:

    此致、

    Biswajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以检查这些线程:
    BUGERPORT.qt.IO/.../QTCRESR BUG-16155
    stackoverflow.com/.../qt-vc-cmake-compiler-path

    您还可以使用 qt 论坛:
    https://forum.qt.io/

    BR
    玛格丽塔