请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
我正在研究 GPEVM AM5728修订版 A3、具有处理器 SDK Linux 和 RTOS v4.03、IPC v3.47.01和 CCS v7.4
尝试执行 IPC 示例"ex02_MessageQ"时、这仅适用于 DSP2、IPU1和 IPU2内核、但在 DSP1上始终失败、并发出以下日志:
root@am57xx-EVM:~/IPC-starter#./app_host DSP1 --> main: --> Main_main: --> App_create: app_create:打开 MessageQ 失败 <- App_create: <- Main_main: <- main:<- main:
这已经在该主题中进行了报告、但其中没有解决方案。
任何想法... ?
谢谢、
Daniel