This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:DSP1上的 IPC 示例失败

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/701470/linux-am5728-ipc-example-fails-on-dsp1

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在研究 GPEVM AM5728修订版 A3、具有处理器 SDK Linux 和 RTOS v4.03、IPC v3.47.01和 CCS v7.4

尝试执行 IPC 示例"ex02_MessageQ"时、这仅适用于 DSP2、IPU1和 IPU2内核、但在 DSP1上始终失败、并发出以下日志:

root@am57xx-EVM:~/IPC-starter#./app_host DSP1
--> main:
--> Main_main:
--> App_create:
app_create:打开 MessageQ 失败
<- App_create:
<- Main_main:
<- main:<- main: 

这已经在该主题中进行了报告、但其中没有解决方案。

任何想法... ?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    在所述的线程中、它要求用户回滚到 Processor SDK 4.1。 我们注意到该示例在 PSDK 4.2中损坏。 该修复程序将在即将发布的 Processor SDK 5.0中提供。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使我们使用 PSDK 4.1进行了测试、但仍然面临同样的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandrashekhar、

    让我们不在您创建的主题中工作 、e2e.ti.com/.../2613681

    我将关闭这个、因为它解决了原始帖子。

    雷克斯