This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2P-ACD:处理器 SDK 03.02中的 CCS 7.3脚本

Guru**** 2962480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672034/linux-tda2p-acd-ccs-7-3-script-in-processor-sdk-03-02

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:Linux

您好!

我尝试使用 Processor SDK 3.2 "\vision_sdk\build\rtos\scripts\launch_visionsdk_tda2px.js"中提供的构建脚本、通过 CCS 7.3在 Ubuntu 14.04上的 JTAG 加载 TDA2Px-EVM 二进制文件。

我已修改此文件中.ccxml 配置文件的路径以及二进制文件的路径。 当我从 CCS 脚本控制台执行此脚本时、我无法加载二进制文件。 它还会处理控制台上的任何错误。

是否有任何其他用于 Linux OS 的 CCS 脚本应用于加载二进制文件。

此致、

Abhay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    此脚本是为在 Windows 上使用而编写的。 这可能是由于使用"\"而不是"/"导致的路径问题。
    您能否检查这是否在修改后的脚本中的所有位置都得到了处理。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    在 launch_visionsdk_tda2px.js 脚本文件中、我进行了以下两项路径更改:

    configFilePath ="home/abhay/ti/TDA2Px.ccxml";&
    basedir ="/home/abhay/sd/binaries

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    configFilePath 中缺少/。 它应该是"/home/abhay/ti/TDA2Px.ccxml。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    抱歉、对于拼写错误、我仅在 configFilePath ="/home/abhay/ti/TDA2Px.ccxml 中使用了类似的路径。
    但同样的问题也存在。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    您还没有给出 TDA2Px 二进制文件的完整路径。
    路径将类似于 basedir ="X:\\vsdk_later\\vision_sdk\\binaries\\apps\\tda2px_evm_bios_all\\vision_sdk\\bin\\tda2px-evm\\"。
    此外、CCXML 文件的路径似乎也是错误的。
    它应类似于 configFilePath ="c:\Users\a0132233\ti\ccstargetConfigurations\tda2px_xds560v2.ccxml";
    您能否确保脚本中设置的路径中存在 CCXML 文件和 TDA2Px 二进制文件。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    是的、我仔细检查了我保存二进制文件和.ccxml 文件的路径。
    启动脚本时、脚本会启动配置、但不会执行连接所有内核和加载二进制文件的后续步骤。

    configFilePath ="/home/abhay/ti/TDA2Px.ccxml;
    basedir ="/home//abhay//SD//binaries/"

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    能否在 basedir 中运行 ls 命令并共享结果? 谢谢。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    我 已将设置移至具有 CCS6.1的 Windows 计算机

    即使在 Windows 计算机上、"launch_visionsdk_tda2px.js"脚本文件也不会加载二进制文件。

    我已通过在 cfg.mk 文件中设置 PROC_IPU2_INCLUDE=NO 来排除 IPU2内核。

    我已附上我的脚本文件供您参考。 请提供我缺少的内容。

    此致、

    Abhay

    e2e.ti.com/.../launch_5F00_visionsdk_5F00_tda2px-_5F00_js.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    您能否按照之前的要求分享"ls"或"dir"命令的结果。
    此外、您无需在整个脚本中进行更改即可禁用 IPU2。 只有在第46行将 IP2_0_en 设置为0就足够了。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    "configFilePath"和"Basedir"的 dir 命令的 PFA 屏幕截图。

    此致、

    Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    我们下周进行一个简短的电话、以解决此问题。
    同时、您还可以共享运行此脚本时获得的控制台输出。 谢谢。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    您能否共享控制台输出。 谢谢。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    请参阅主题 e2e.ti.com/.../2477642
    由于我遇到 JTAG 问题、此时无法共享控制台输出。
    我将在 JTAG 工作时共享它。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    感谢您的更新。
    如果螺纹由于超时而锁定、请创建一个新螺纹。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是 Rishabh。 我现在将关闭此主题、稍后将创建一个新主题。

    此致、
    Abhay