This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:DDR3 DQS 波形异常

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670833/am5726-abnormal-ddr3-dqs-waveform

器件型号:AM5726

您好专家、

在 AM5726 DDR3L DQS 波形上发现的 CTM 异常、如下所示。 蓝色表示 CE、黄色表示 DQS。 当 DQS 信号结束时、返回需要很长时间。  

CTM 还在 DRA62x 上使用了相同的 DDR3芯片、但没有看到这种尾随产品。

您能否提出这种拖长距离的原因? 谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    您可以共享 DDR 配置吗? 这与 DRA62x 有何不同?

    您知道何时捕获 DQS 吗? 它介于读取还是写入之间?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我将向 CTM 咨询。 您是说 AM572x 中的 DDR3控制器与 DRA62x 相同吗?

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    由于您提到客户在 DRA62x 上看不到相同的行为、我很想知道 DRA62x 系统和 AM572x 在使用 DDR 控制器设置、DDR3存储器和 DRAM 设置方面有何区别。

    如果您有这些详细信息、可以帮助共享这些信息来调试此问题吗?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    我使用 AM57x EMIF 工具计算 DDR 控制器设置参数、发现 CTM 的设置有一些差异。 我要求客户比较参数并进行一些测试。 目前他们没有提供反馈。 因此、此问题正由客户处理、我将在他们有结果时告知您。

    谢谢你。

    艾伦