This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DSS 分析功能失败

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672019/am5728-dss-profiling-function-fails

器件型号:AM5728

尊敬的香榭丽舍

我的客户无法使用 AM5728中的 DSS 获取函数分析数据、并且 myProfileActivity 的返回值在下面为"0"。

请在下方查看?

debugSessionDSP.memory.loadProgram (local_path +"Debug/AM5728_dss_test_01.out");

尝试{
 debugSessionARM.profileSetup.printActivityList();
 debugSessionDSP.profileSetup.printActivityList();

 
 myProfileActivity = debugSessionDSP.profileSetup.getActivity("Profile 总周期的所有函数");
 myProfileActivity.setStatus(true);

 
 //设置另一个断点
 // var edmaTest = debugSession.symbol.getAddress ("edmaTest")
// var bp1 = debugSession.breakpoint.add("edmaTest.c"、56);
// var bp2 = debugSession.breakpoint.add("edmaTest.c"、222);
}捕捉(e){
 script.traceWrite ("error:");
 script.traceWrite ("error:"+ e.toString());
 script.traceWrite ("error:");
}

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件为 TI-RTOS 4.02。

    DSS 表示"Debug Server Scripting"。

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    仅在有限数量的器件和 CPU 上支持 CCS 函数分析:
    processors.wiki.ti.com/.../FAQ_-_CCSv5

    所有 CPU 均不适用于 AM572x。 抱歉

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    则可能仅适用于 ARM9
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    然后、是否可以使用节拍数为多个重要函数实施函数分析、并可以使用 DSS 显示该函数?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们可以针对 AM5728的 C66X DSP 运行如下功能分析。

    但是、他们无法使用 DSS 发送此数据。

    能否再次检查他们的 DSS 代码?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面所示屏幕截图中的数据不是构成 CCS 函数分析器的数据。 它是来自跟踪分析器的函数分析数据:
    dev.ti.com/.../

    可以通过 DVT 脚本编写跟踪分析器脚本。 它有自己的 API。 但是、DVT 脚本支持已被弃用。 它使用的 CCS 的最后一个版本是 CCSv6.2。 如果客户希望继续执行 DVT 脚本、则需要使用 CCSv6.2:
    e2e.ti.com/.../670211

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的即时响应。
    然后、您建议在最新的 CCSv7/8中使用 DSS 获取函数分析数据吗?
    DSS 在最新的 CCSv7/8上仍然有效吗? 或者还有其他方法和工具吗?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不希望使用 CCSv6、则另一个选项是使用 DSS 对配置文件时钟的访问进行脚本化:

    /ccsv8/ccs_base/scripting/docs/ds_api/com/ti/debug/enger/scripting/ProfileClock.html

    请注意、并非所有 CPU 都具有要访问的配置文件时钟(例如 M4)。

    谢谢
    Ki