Other Parts Discussed in Thread: AM3357, AM3358-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3357 主题中讨论的其他器件: AM3358-EP
大家好、
IAM 为 我的设计选择处理器、AM3357符合我的要求。
航天设计。
我通过阅读可靠性报告确保 了 MTBF 为105C TJ 1.796x 10^8、这对我来说是合适的。
有任何疑虑?
我必须进行热分析、以查看我是否会达到该 Tj。
我的环境总功耗高达+70C 和0.7W 的可能性非常罕见。很难做到这一点的是拱形级。
有人能在您的想法中发出啁啾声吗?
任何注释