This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:航空航天应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3357, AM3358-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672306/am3357-aerospace-use

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件: AM3358-EP

大家好、

IAM 为 我的设计选择处理器、AM3357符合我的要求。

航天设计。

我通过阅读可靠性报告确保 了 MTBF 为105C TJ 1.796x 10^8、这对我来说是合适的。

有任何疑虑?

我必须进行热分析、以查看我是否会达到该 Tj。

我的环境总功耗高达+70C 和0.7W 的可能性非常罕见。很难做到这一点的是拱形级。

有人能在您的想法中发出啁啾声吗?

任何注释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Balaji
    您能否进一步详细说明您的确切用例?
    通常、对于航空用例客户似乎选择了我们的高可靠性产品、因此如果您不熟悉该产品、我建议浏览以下 TI.com 页面
    www.ti.com/.../products.html
    AM335x 以高可靠性(增强型产品)提供、您可能希望与通用 AM3357产品相比对其进行评估、以了解哪款产品符合您的需求。


    您似乎可以使用 MTBF 和总功率数据。 您还在寻找什么其他输入?

    支持此论坛的团队在航空航天应用方面的专业知识有限,因此如果您有特殊问题,请告知我们,我也可以将此主题指向 HiRel 团队的其他专家。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Biser 和 Tj 在不考虑环境注入的情况下、对于 ZCS 封装、假设的 ThetaCA 大约为80-90°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    航空航天领域使用的任何历史数据都将提高我在设计过程中的信心。



    我确实看到 AM3358-EP、它是2倍的价格、40$(它具有3D、2D 加速功能、我不需要它)。
    我需要使用协处理器通过软件 GPI 处理 RS-485中断。

    一个最佳选择使我登录 AM3357。

    1.产品应用的历史记录吗?
    2.我知道 AM3358-EP 和 AM3357采用相同的封装。
    引脚级别与3D 加速和2 PRU 之间的任何差异。 (抱歉、我没有详细检查引脚电平)。
    是否有可用的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Balaji
    我们很可能无法在公共论坛上发表任何关于"产品应用历史"和航空航天使用的文章。 我认为这是我们根据 NDA 共享的信息。

    在功能集比较方面、您应该能够在 AM335x 数据表中找到这一点、并且可能是您进一步深入探究的最佳来源。
    3D 加速计没有任何引脚,PRU 有将与其他引脚复用的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    让我在审核后完成。 我现在将继续解决这一问题。

    让我们在此与大家交谈、看看我们是否可以签署 NDA 以获取此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。
    还想让您了解高可靠性团队提供的如下标准文档

    www.ti.com/.../TI_EP_AQEC_Implementation.pdf

    当您了解更多详细信息后、他们可能会对 AM335x 有更具体的内容、可以分享(需要在 NDA 时与他们核实、而不是 NDA)

    如果您最终确实在寻找有关 HiRel 系列的更多详细信息、他们将拥有一个专门的论坛
    e2e.ti.com/.../

    此致
    Mukul