This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:PCIe 1.1发送信号

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669001/am5716-pcie-1-1-transmit-signal

器件型号:AM5716

您好!

AM5716通过与 USB3.0共享的 PCIe 接口1 (USB_RXP/N0、USB_TXP/N_0)与另一个 PCIe 器件"开关"耦合。

请参阅随附的此 PCIe-device "switch"处的接收信号眼图。
我尝试在尽可能靠近接收器的位置进行测量。

信号不对称。 如何通过预加重来改进它?
必须写入哪些寄存器和值?

谢谢你。

此致

Udo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udo、
    这是一个非常好的眼睛! 我认为无需更改任何相关内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好- DK-,

    非常感谢; 这是一个好消息!

    但是对于即将推出的项目:
    AM5716中是否有任何寄存器用于"捕捉" PCIe 接口1上的 PCIe1.1 Tx 信号(USB_RXP/N0、USB_TXP/N_0)、以备将来需要。

    此致
    Udo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Udo、
    不支持 PCIe Tx 调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好- DK-,

    好的、谢谢。

    很抱歉我迟到了。

    此致
    Udo