This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:PRU 中断服务例程

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671368/tmdsevm572x-pru-interrupt-service-routine

器件型号:TMDSEVM572X

您好!

是否可以在 PRU 中写入 ISR 例程? 如何实现?

谢谢、

Anjana Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTOS 团队已收到通知。

    在将来发布新查询时、请确保填写所需的"器件型号"和"工具/软件"字段。 否则、您的问题可能无法处理或定向不当。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、信息不足。 请在下面找到详细信息。
    器件型号如上所述
    工具为 ccsv6、XDS200、gp EVM AM572x
    软件是用于 ARM cortex A15的 TI RTOS (processor_sdk_rtos_am57xx_4_00_00_04)和用于 PRU 的裸机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjana、

    如您所做的那样、通过轮询 R31寄存器位31/30来处理中断。 PRU 没有用作典型 MCU 的 ISR。 在没有 ISR 上下文切换的情况下、寄存器轮询为实时应用提供了更多的确定性。

    此致、
    Garrett