请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EG-17 您好,专家:
在 TRM 24.5.2中、表24-355给出了 QSPI 信号说明。
因为我们使用的是 Spansion、而 Micron QSPI 在4位 QSPI 模式下工作。
它遵循 SPI 模式3。 我们要删除 QSPI1_RTCLK 信号(TDA2E-17的引脚 H3),只需将 QSPI1_SCLK 信号连接到 spainsion QSPI 存储器即可。
它可以在 TDA2E-17上工作吗?
此致!
韩涛