This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Qt 实验2问题

Guru**** 2958370 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668198/linux-am5728-issue-with-qt-lab-2

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、TI、

我已通过 "Sitara Linux 培训:使用 QT"的实验1。 这意味着我成功地安装了交叉编译工具链。

但当我执行 Lab2时、"HelloWorld"无法在 AM5728 EVM 中运行。 Qtcreator 中显示的信息是"uploading file /home/examples/terminal....(上载文件)"。

然后、我使用命令"scp -r terminal root@192.168.2.109:/home/root "将文件终端从主机复制到自己中止。 然后运行"../terminal"、我发现该应用程序可以在板上成功运行。 这意味着生成的结果是正确的。

因此、我希望知道远程上载、远程调试器配置有什么问题。 我认为我的远程配置是根据 "Sitara Linux 培训:使用 QT"指南完成的。

非常感谢。

王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YG Wang、

    您需要将这两行代码添加到您的项目文件中。

    target.path +=/home/root
    安装+=目标



    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我在.pro 文件中添加了这两行代码。 在"Project->AM5728->run"页面中、我可以找到远程目录为"/home/root "

    当我单击绿色箭头以生成并运行时、以下信息显示在"compile Output"中。 始终处于"上传文件/home/boschda/......."的步骤 "

    您能给我更多建议吗? 谢谢你。

    王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在破坏这两种环境。 您已经在 AM572x EVM 上安装了 Processor SDK 02.00.01.07、但您正在主机上使用 Processor SDK 04.02.00.09。 请同步这两个版本、使用 Processor SDK 04.02.00.09创建 SD 卡并在 AM572x EVM 上使用它、或在主机上安装 Processor SDK 02.00.01.07并打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的建议。 是的、我使用的处理器是带有 EVM 的源 microSD 卡。 我将尽快根据"Processor SDK Linux Creating a SD Card with Windows"制作新的 SD 卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我使用 Processor SDK 04.02.00.09创建了一个新的 SD 卡、它与 Linux 中的主机版本相同。 一切都好。

    可通过 sftp 将构建文件下载到 AM5278 EVM 并自动运行。

    再次感谢你。

    下一步是从摄像机板采集视频信号、通过 QT 在我自己的窗口中显示该信号。