Other Parts Discussed in Thread: AM5728
工具/软件:Linux
您好、TI、
我已通过 "Sitara Linux 培训:使用 QT"的实验1。 这意味着我成功地安装了交叉编译工具链。
但当我执行 Lab2时、"HelloWorld"无法在 AM5728 EVM 中运行。 Qtcreator 中显示的信息是"uploading file /home/examples/terminal....(上载文件)"。
然后、我使用命令"scp -r terminal root@192.168.2.109:/home/root "将文件终端从主机复制到自己中止。 然后运行"../terminal"、我发现该应用程序可以在板上成功运行。 这意味着生成的结果是正确的。
因此、我希望知道远程上载、远程调试器配置有什么问题。 我认为我的远程配置是根据 "Sitara Linux 培训:使用 QT"指南完成的。
非常感谢。
王先生