This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-OMAPL138:无法构建 IPC 示例、"没有构建&quot 的示例;

Guru**** 2959740 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670267/rtos-processor-sdk-omapl138-cannot-build-ipc-examples-there-are-no-examples-to-build

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:TI-RTOS

我已安装 CCS (v7.3.0.19)和 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138 (v4.2.0.9)。
我成功地重新编译 PDK 和编译/运行了驱动程序示例项目。

我现在正在尝试构建和运行 IPC 示例。

根据 IPC QSG,我应该能够使用“gmake IPC_examples”从 SDK 安装路径构建示例。
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_IPC_Quick_Start_Guide
但是、我收到一个错误消息、"没有要构建的示例"。

我可以在 IPC_3_47_00_00\examples 目录中看到一些示例,因此我不确定这一点。

SDK RTOS 确实没有 IPC 示例、还是缺少步骤?
运行 IPC 示例的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    对于 OMAP-L138、目前运行 RTOS 的 ARM 和 DSP 之间没有 IPC 的示例或支持。 该器件当前仅支持运行 Linux 的 ARM 和运行 RTOS 的 DSP 之间的 IPC。 如果您希望为本例构建 DSP 端示例、 则应该能够通过运行 gmake IPC_examples 来实现此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

    在与您的团队的会议中、我还提到了 Starterware 中的 ipclite

    我想确保您知道这一点。 鉴于您的产品中可能长期未使用 TI RTOS、您可能也会看到 ipclite 概念。  

     Starterware 现已按原样提供、没有计划的更新/错误修复、但仍然是多个客户的良好参考源。

    此致

    Mukul   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回复。

    我将进一步了解 PROCESSOR-SDK-LINUK-OMAPL138提供的 IPC 示例以及 Starterware 提供的 IPClite 示例。