This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:用于控制2个电机的6通道 PWM

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670318/am5706-6-channel-pwm-for-control-of-2-motors

器件型号:AM5706

尊敬的香榭丽舍

是否可以在 AM5706中输出6通道 PWM 以控制2个电机?

我发现 AM5706中有3个 PWMSS、每个 PWMSS 可以生成2个 PWM 输出。

因此、我想检查3个 PWMSS 是否可能控制2个电机。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 SI
    是的、Thomas Leyrer 和团队拥有基于 PRU 的实施方案、以实施额外的 PWM。 目前在 K2G 上展示了该实现方案、但也应在 AM570x 上工作。 我会将此主题分配给 Jason 以提供更多指导,请随时通过离线方式与我们联系,了解有关机会和使用案例的更多详细信息。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mukul、



    谢谢、此致、
    SI