This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:VSDK 中的 TDA2EXEVM 晚期连接03_02_00_00

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, DRA718, DRA722
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/701820/linux-tda2exevm-tda2exevm-late-attach-in-vsdk-03_02_00_00

器件型号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他器件: TVP5158DRA71PMPDRA718DRA722

工具/软件:Linux

尊敬的 Sirs:

 我们使用的是带有 JARM3子板的 TDA2EXEVM。

 我们添加了一些调试消息和 TVP5158演示代码、以便在演示代码内创建一个 CAPTURE -> NULL。 我们可以看到捕获 VIP 每秒有近60帧。

 我们参考了 VSDK 内部的文档并按照博文对 VSDK 03_02_00_00进行补丁、并使 Falcon 模式和晚期连接运行。

e2e.ti.com/.../694458

 演示代码可以提前引导并运行、但无法在捕获 VIP 中看到输入帧。

 在2个项目中、app.out 是相同的源代码级别。

 到目前为止、我们可以确定以下差异:

1. SCI 打开错误:这种情况发生在早期引导模式下、由于 SCI_ERR_REVISION、Utils_statCollectorTskMain 将在 sci_open 中导致错误、但是忽略此错误不会使其正常工作。

2. IPU2频率设置为不正确的频率,可在***系统:CPU 频率中找到 、 ,原始频率为212M,并且设置为错误的时钟。

创建的 NULL 似乎丢失了。

 我想知道是否有人知道早期启动案例在 Linux 模式下工作?

 是否有人测试过 OV1063x 的早期启动?

 我们将在下周一收到一个具有 OV10635的视觉子板、假设这会使我无法修改任何演示代码。

 欢迎提出任何意见。

此致、

/ckhsu

以下是正常引导日志、您可以看到我们的 JAMR3代码在正常引导模式下工作:

========================================================================================================================================================


U-Boot SPL 2016.05 (2018年6月21日- 17:24:24)
DRA722-GP ES2.0
HS200_1_8v 无 pinctrl
无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
尝试从 MMC1引导
读取 dra7-ipu2-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
加载远程控制 IPU2时出错!,继续引导...
读取 dra7-dsp1-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
加载 remotecore DSP1时出错!,继续引导...
读取 dra7-dsp2-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
加载 remotecore DSP2时出错!,继续引导...
读取 dra7-ipu1-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
加载远程控制 IPU1!,继续引导时出错...
SPL:环境中未设置 Falcon_args_file、恢复为默认值
读取单级 boot.dTB
SPL_load_image_fat_OS:读取图像单级引导.dtb 时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05 (2018年6月21日- 17:24:24 +0800)

CPU :DRA722-GP ES2.0
型号:TI DRA71 EVM
电路板:DRA71x EVM REV A.2
DRAM: 2GiB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
错误:找不到分区:'UserData'

在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
警告:fastboot.userdata_size:无法计算
SCSI: SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
NET:  无法获取以太网的 PHY@48484000:Addr 2
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导: 2 1 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
在2ms (82KiB/s)内读取169字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3404784字节在166 ms (19.6 MIB/s)内读取
在18ms 内读取99197字节(5.3 MIB/s)
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x33f3f0]
###展开的设备树 blob、88000000
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
  正在将设备树加载到8ffe4000,结束8ff37c... 好的

正在启动内核...

在物理 CPU 0x0上引导 Linux
正在初始化 cgroup Subsys cpuset
正在初始化 cgroup Subsys CPU
正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
Linux 版本4.4.84 (ckhsu@DRA72x)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#1 SMP 抢占 Thu Jun 21 17:23:16 CST 2018
CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
机器放电模型:TI DRA718 EVM
保留存储器:创建了0x000040300000、大小为3 MIB 的 DMA 存储器池
保留存储器:初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
保留存储器:尚未支持无映射的区域
保留存储器:创建了0x000099000000 (大小为80 MIB)的 CMA 存储器池
保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID 共享 dma-pool
保留的存储器:创建了0x000000009e000000的 CMA 存储器池、大小为32 MIB
保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shareddma-pool
保留存储器:尚未支持无映射的区域
保留存储器:创建了0x00000000a1000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
保留存储器:创建了大小为0x00000000a9000000、大小为64 MIB 的 DMA 存储器池
保留存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 id shared-dma-pool
CMA:在0x00000000be400000处保留24 MIB
正在强制为 SMP 执行写分配缓存策略
内存策略:数据高速缓存 writealloc
OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔栅的 fe600000
DRA722 ES2.0
PERCPU:嵌入式12页/CPU @ef64b000 s18764 r8192 d22196 u49152
在区域顺序和移动分组中构建1个区域列表。  总页数:243264
内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUUID=156514b5-02 RW rootwait ip=none mem=1024M
PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
DEntry 高速缓存哈希表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
inode 高速缓存哈希表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
内存:509876K/979968K 可用(6427K 内核代码、269K rwdata、2076K rodata、296K init、285K BSS、 298060K 保留、172032K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
虚拟内核内存布局:
   向量 :0xff0000-0xff1000  (  4KB)
   Fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
   vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)
   低内存 :0xC0000000-0xf0000000  (768 MB)
   pkmap  :bfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
   模块:bbf000000 - bbfe00000  ( 14 MB)
     .text:0xc0008000 - 0xc0855fe4  (8504KB)
     init:0xc0856000 - 0xc08a0000  (296KB)
     .data:0xc08a0000 - 0xc08e3400  (269KB)
      .bss:0xc08e5000 - 0xc092c560  (286KB)
slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
可抢占的分层 RCU 实现。
   叶片扇出的构建时间调整为32。
   RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
RCU:调整 RCU 的几何结构,使之适用于 rcu_fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=1
nr_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
TI_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
SCHED_CLOCK:6MHz 时为56位、分辨率162ns、每4398046511023ns 换行一次
切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
控制台:彩色虚拟设备80x30
警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
这可确保您仍能看到内核消息。 请
更新内核命令行。
校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
PID_max:默认值:32768最小值:301
挂载缓存哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
正在初始化 cgroup Subsys IO
正在初始化 cgroup Subsys 内存
正在初始化 cgroup Subsys 设备
正在初始化 cgroup Subsys frecr冰箱
正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
正在初始化 cgroup 子系统 PID
CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
产生了1个 CPU
SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
CPU:所有 CPU 在 HYP 模式中启动。
CPU:可用的虚拟化扩展。
devtmpfs:已初始化
VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
Futex 哈希表条目:256 (顺序:2、16384字节)
pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
NET:注册协议系列16.
DMA:预分配256 KiB 池、用于原子相干分配
空闲:使用调速器梯
空闲:使用调速器菜单
OMAP GPIO 硬件版本0.1
IRQ:未找到/ocp/l4@4a000000/sm@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
硬件断点:最大观察点大小为8字节。
OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表 I688所需的 SRAM 池
OMAP DMA 硬件版本0.0
OMAP-DMA-ENGINE 4a056000.DMA-CONTROLLER:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU 已注册
OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU 已注册
OMAP-iommu 588820.MMU:已注册588820.MMU
OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU 已注册
已初始化 SCSI 子系统
usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
usbcore:注册了新设备驱动程序 USB
pcf857x 0-0021:探测
omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
omap_i2c 48072000.i2c:400kHz 时的总线1修订版0.12
omap_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
omap_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
介质:Linux 介质接口:v0.10
Linux 视频捕捉接口:v2.00
PPS_CORE:LinuxPPS API 版本。 1已注册
PPS_CORE:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
已注册 PTP 时钟支持
EDAC MC:版本:3.0.0
OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
OMAP-MAP-MABOO邮 箱48842000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x400
已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
NET:注册协议系列2.
TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
NET:注册协议系列1
硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动程序启用、提供7个计数器
exFAT:版本1.2.9
NET:注册协议系列38.
退回:池大小:64页
块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
已注册 IO 调度程序 NOOP
已登记 IO 调度程序截止日期
已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:pA fc002e8c 上1个引脚大小为4
串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
MMIO 0x4806a000 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)处的4806a000.serial: ttyS0是8250
控制台[ttyS0]已启用
MMIO 0x48020000处的48020000.serial: ttyS2 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)为8250
omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
omapdss_DSS 580000.dss:主绑定失败:-517
LOOP:模块已加载
vmemexp 器件主要 num = 247
vmemexp 类已注册
/dev/vmemexp 器件已注册
ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
7在 MTD 器件 spi32766.0上找到的部分分区
在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
0x000000140000-0x0000001c0000:“QSPI.u-boot-spl-OS”
0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
libphy:固定 MDIO 总线:探测
DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:无实时 phy、可扫描全部
DaVinci_MDIO:4848485000.MDIO 的探测失败、错误-5
cpsw 48484000.ethernet:无从器件[0] phy_id、phy-handle 或固定链路属性
cpsw 48484000.ethernet:无从器件[1] phy_id、phy-handle 或固定链路属性
CPsw 48484000以太网:检测到的 MACID = C8:FD:19:e0:59:78
cpsw 48484000.ethernet:CPT:溢出检查周期800
EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
OHCCI_hcd:USB 1.1 "打开"主机控制器(OHCI)驱动程序
OHCI 平台:OHCI 通用平台驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ACM
CDC_ACM:用于 USB 调制解调器和 ISDN 适配器的 USB 抽象控制模型驱动程序
usbcore:注册的新接口驱动程序 usblp
usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
usbcore:注册了新接口驱动程序 usbserial
I2C /dev/entries 驱动程序
uvcvideo:无法创建 debugfs 目录
usbcore:注册了新接口驱动程序 uvcvideo
USB 视频类驱动程序(1.1.1)
omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
VSYS_3V3:由 EVM_12v0供电
EVM_3V3:由 VSYS_3V3供电
omap_hsmmc 480d1000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
omap_hsmmc 480d1000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
omap_hsmmc 480d1000.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
AIC_DVDD:由 EVM_3V3供电
NET:注册协议系列17.
NET:注册协议系列15.
OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
未找到 CPU0电源 VDD、使用虚拟稳压器
为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
未找到 CPU0电源 VDD、使用虚拟稳压器
TI OMAP4 +器件的电源管理。
正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
EVM_5v0:由 EVM_12v0供电
lp8733-ldo1:由 EVM_5v0提供
lp8732-ldo0:由 VSYS_3V3提供
OMAP DSS 6.1版
omapdss_dss 58000000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
EVM_3V3_SD:由 EVM_3V3供电
mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
[DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
AIC_DVDD:正在禁用
lp8733-ldo0:正在禁用
ALSA 设备列表:
 0:DRA7xx-EVM
mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
 mmcblk0:
正在等待根设备 PARTUUUUUID=156514b5-02...
mmc2:主机不支持只读开关、假设已启用写入
mmc2:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
mmcblk1:mmc2:AAAA SU04G 3.69 GiB
 mmcblk1:P1 P2
ext4-fs (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
ext4-fs (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
ext4-fs (mmcblk1p2):恢复完成
ext4-fs (mmcblk1p2):已安装的具有有序数据模式的文件系统。 OPTS:(空)
VFS:在设备179:50上挂载根(ext4文件系统)。
devtmpfs:已安装
释放未使用的内核内存:296K
此架构没有内核内存保护。
systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提高时钟。
随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2016.12!

systemd[1]:将主机名设置为 。
随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到排序周期
systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
systemd[1]:sysinit.target:找到对 sockets.target/start 的依赖项
systemd[1]:sysinit.target:找到对 dbus.socket/start 的依赖项
systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖项
systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
systemd[1]:侦听日志套接字。
[ 确定 ]收听日志套接字。
systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
systemd[1]:已创建切片系统切片。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
        正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
systemd[1]:正在开始应用内核变量...
        正在开始应用内核变量...
systemd[1]:已达到目标层。
[ 确定 ]已到达目标层面。
systemd[1]:正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
        正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
systemd[1]:创建的片系统串行\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
        正在启动设置虚拟控制台...
systemd[1]:在 Journal Socket 上收听(/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
        正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
systemd[1]:正在安装配置文件系统...
ext4-fs (mmcblk1p2):重新安装。 OPTS:(空)
        正在安装配置文件系统...
systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
systemd[1]:正在启动日志服务...
        正在启动日记账服务...
systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
systemd[1]:已达到目标路径。
[ 确定 ]已到达目标路径。
systemd[1]:正在安装临时目录...
        正在安装临时目录...
systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
systemd[1]:挂载的配置文件系统。
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
systemd[1]:挂载的临时目录。
[ 确定 ]已挂载的临时目录。
systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
        正在启动 udev 冷插拔所有设备...
        正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
        正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
systemd-journale[155]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
        正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
        安装/media/ram...
        安装/var/volatile...
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
        正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
        正在开始创建易失性文件和目录...
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
 remoteproc0:5502000.IPU 可用
 remoteproc 0:注:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
 remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_cma@99000000
        正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
 remoteproc1:提供40800000.dsp
 remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
        正在启动网络时间同步...
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。 remoteproc 1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。

 remotepro0:注册的 virtio0 (类型7)
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器修订版:2.2
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
 remoteproc1:注册的 virtio1 (类型7)
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
        正在开始同步系统和硬件时钟...
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ 确定 ]达到目标计时器。
fat-fs (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
        正在启动登录服务...
        正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
        正在开始保存/恢复声卡状态...
        正在启动 rc.pvr.service ...
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI 主机控制器
XHCI-hcd xhci-hcd.4.auto:已注册新 USB 总线、分配总线编号1
xHCI-hcd xhci-hcd.4.auto: HCC 参数0x0220f04c HCI 版本0x100奇数0x00210010
        正在启动网络服务...
XHCI-hcd xhci-hcd.4.auto: IRQ 439、IO mem 0x48890000
        正在启动允许用户会话...
集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
集线器1-0:1.0:检测到1个端口
xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI 主机控制器
XHCI-hcd xhci-hcd.4.auto:已注册新 USB 总线、分配总线编号2
NET eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
NET eth0:已初始化的 cpsw ale 版本1.4
净 eth0:ALE 表大小1024
[ 确定 ]启动网络 Service.usb USB2:我们不知道此主机的 LPM 算法,因此禁用了 LPM。

[失败]无法启动有关 GPLv3软件包的打印通知。
libphy: 找不到 PHY
集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
网络 eth0:从机0上找不到 PHY ""、错误-19
libphy: 找不到 PHY
有关详细信息、请参阅'stemctl status gplv3-notice.service'。hub 2-0:1.0:1 port detected (检测到1个端口)

[ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。
网络 eth0:从机1上找不到 PHY ""、错误-19
OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
[ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: xHCI 主机控制器
XHCI-hcd xhci-hcd.5.auto:已注册新 USB 总线、分配总线编号3
xHCI-hcd xhci-hcd.5.auto: HCC 参数0x0220f04c HCI 版本0x100奇数0x00210010
xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: IRQ 440、io mem 0x488d0000
集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器3-0:1.0:检测到1个端口
xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: xHCI 主机控制器
XHCI-hcd xhci-hcd.5.auto:已注册新 USB 总线、分配总线编号4
USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
集线器4-0:1.0:检测到1个端口
 remoteproc0:加电5502000.IPU
cfg80211:更新了世界监管域:
 remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为7344496
OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
cfg80211: DFS 主设备区域:取消设置
cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
 remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0 s)
virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
 remoteproc1:为40800000.dsp 加电
cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
 remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为6860460
omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
ommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
 remoteproc1:远程处理器40800000.DSP 现已启动
virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
NET:注册协议系列41
[ 确定 ]启动登录服务。
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[ 确定 ]已到达目标声卡。
        正在启动 weston.service ...
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
        正在开始等待网络配置...
[ 确定 ]已到达目标网络。
        正在开始网络名称解析...
[ 确定 ]已启动 weston.service。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
        正在启动 tiipclad-demon.service ...
[ 确定 ]已启动 tiipclad-demon.service。

 _________                    _________           _        _   
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||  
             |____|                   |_|            

Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0

Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyS0

dra7xx-EVM 登录:root
root@dra7xx-EVM:~# cd /opt/vision_sdk
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk。 vision_sdk_load.sh
DMA:模块安装成功、器件主要数字= 244
DRV:模块安装成功
CMEMK 模块:参考 Linux 4.4.84版
已分配大小为0x1fa4000的堆缓冲区0xa9000000
cmemk 已初始化
错误:I2C 读取失败
错误:I2C 读取失败
错误:I2C 读取失败
错误:I2C 读取失败
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:@0x4A002AD4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:@0x4A002AD4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:@0x4A002AD4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:@0x4A002AD4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:@0x4A002AD4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:@0x4A002AD4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:@0x4A002AD4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:@0x4A002AD4:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:@0x4A002AD4:::找不到命令
更新了0x4A002AD4值为002F0000
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #./apps.out
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:lines[128]
文件:[system_common.c] FUNC:[System_init]:LIN[363]
 [主机] OSA:MEM:0:将0xa0100000映射到大小为0x00100000的0xb6560000
 [主机] OSA:MEM:1:将0x84203000映射到大小为0x0fa00000的0xa6b60000
 [主机] OSA:MEM:2:将0xa0200000映射到大小为0x00040000的0xa6aa0000
 [主机] OSA:MEM:3:已将0xa02c0000映射到大小为0x00080000的0xa6ae0000
 [主机] OSA:MEM:4:已将0x00000000映射到大小为0x00000000的0x00000000
 [主机] OSA:主机远程日志共享存储器@ 0xa024f140
 [主机] OSA:DSP1远程日志共享存储器@ 0xa02769e0
 [主机] OSA:IPU2远程日志共享存储器@ 0xa0363da0
文件:[system_common.c] FUNC:[System_init]:LIN[384]
 [host][host ]    45.136338 s: 系统:系统 A15正在进行初始化!!
 [host][host ]    45.136460 s: 系统:IPC:正在初始化!!
 [host][host ]    45.136460 s: 系统:IPC:通知初始化正在进行!!!
 [host][host ]    45.137772 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 81)
 [host][host ]    45.137802 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
 [host][host ]    45.137863 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 80)
 [host][host ]    45.137863 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、Endpt = 1024)!!!
 [host][host ]    45.138961 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 81)
 [host][host ]    45.138961 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
 [host][host ]    45.138992 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字连接成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 80)
 [host][host ]    45.139022 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、Endpt = 1024)!!!
 [host][host ]    45.139205 s: 系统:IPC:通知初始化完成!!!
 [host][host ]    45.139236 s: 系统:MSGQ:MSGQ init in progress!!!
 [host][host ]    45.139358 s: 系统:MSGQ:MSGQ 初始化完成!!!
 [host][host ]    45.139388 s: 系统:IPC:初始化完成!!!
 [host][host ]    139445.19 s: 系统:正在初始化 A15链路!!!
 [主机][主机 ]    45.139571 s: IPC_OUT_0:初始化完成- linkid-0x2000000
 [主机][主机 ]    45.139724 s: IPC_OUT_1:初始化完成- linkid-0x2000001
 [主机][主机 ]    45.139846 s: IPC_OUT_2:初始化完成- linkid-0x2000002
 [主机][主机 ]    45.139968 s: IPC_OUT_3:初始化完成- linkid-0x2000003
 [主机][主机 ]    45.140120 s: IPC_OUT_4:初始化完成- linkid-0x2000004
 [host][host ]    45.140242 s: IPC_IN_0:初始化完成- linkid-0x200000a
 [host][host ]    45.140364 s: IPC_IN_1:初始化完成- linkid-0x200000b
 [主机][主机 ]    45.140517 s: IPC_IN_2:初始化完成- linkid-0x200000c
 [主机][主机 ]    45.143902 s: IPC_IN_3:初始化完成- linkid-0x200000d
 [主机][主机 ]    45.145976 s: IPC_IN_4:初始化完成- linkid-0x200000e
 [主机][主机 ]    45.146159 s: IPC_IN_5:初始化完成- linkid-0x200000f
 [主机][主机 ]    45.146312 s: IPC_IN_6:初始化完成- linkid-0x2000010
 [host][DSP1]     18.574727 s: ***** DSP1固件构建时间:2018年6月21日11:34:02
 [host][DSP1]     18.574788 s: ***系统:CPU 频率 、
 [host][DSP1]     18.575032 s: 系统:系统中的系统通用初始化!!!
 [host][DSP1]     18.575276 s: utils:CIO: init Done!!
 [host][DSP1]     18.575306 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
 [host][DSP1]     18.575306 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][DSP1]     18.577228 s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
 [host][DSP1]     18.577258 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行,事件15...
 [host][DSP1]     18.577319 s: 系统:通知初始化完成!!!
 [host][DSP1]     18.577472 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
 [host][DSP1]     18.577563 s:RpmsgInit in progress...
 [host][DSP1]     18.577594 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
 [host][DSP1]     18.578234 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
 [host][DSP1]     18.578265 s: 系统:系统 DSP 正在初始化!!
 [host][DSP1]     18.578509 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
 [主机][DSP1]     18.578539 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
 [主机][DSP1]     18.578570 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 522056 B (509 KB)
 [host][DSP1]     18.578600 s: 系统:正在初始化链接!!!
 [host][DSP1]     18.587201 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
 [host][DSP1 ]    18.587262 s:lz4CompDecomp Init
 [host][DSP1]     18.587262: 系统:系统 DSP 初始化完成!!!
 [host][DSP1]     18.607027 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
 [主机][DSP1 ]    18.893064 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
 [主机][DSP1 ]    18.893094 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
 [host][IPU2 ]    18.395412 s: ***** IPU2固件构建时间2018年6月21日11:35:20
 [host][IPU2 ]    18.395626 s: ***系统:CPU 频率 、
 [host][IPU2 ]    18.398493 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
 [host][IPU2 ]    18.407857 s: utils:CIO:初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.407979 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
 [host][IPU2 ]    18.408040 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][IPU2 ]    18.577228 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
 [host][IPU2 ]    18.577319 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
 [host][IPU2 ]    18.577472 s: 系统:通知初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.579210 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.580125 s:RpmsgInit 在进行中...
 [host][IPU2 ]    18.580217 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
 [host][IPU2 ]    18.580918 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.585981 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.586103 s: 系统:系统正在启动!!
 [host][IPU2 ]    18.586164 s: 系统:BSP 公共 Init 正在进行中!!!
 [host][IPU2 ]    18.586225 s: 系统:BSP 通用初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.586286 s: 系统:BSP 平台正在启动!!!
 [host][IPU2 ]    18.586408 s: 系统:BSP 平台初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.586469 s: 系统:FVID2正在进行中!!!
 [host][IPU2 ]    18.586591 s: 系统:FVID2初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.586652 s: 系统:VPS Init in progress!!!
 [主机][IPU2 ]    18.586713 s: 系统:启用 VPDMA 描述符内存地址转换[0x80000000 -> 0x80000000]
 [host][IPU2 ]    18.589519 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
 [主机][IPU2 ]    18.589641 s:VPDMA 固件地址= 0xa03597c0
 [主机][IPU2 ]    18.589733 s:VPDMA 加载地址    = 0x4897d004
 [host][IPU2 ]    18.589885 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
 [主机][IPU2 ]    18.589946 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
 [host][IPU2 ]    18.590038 s:*** VPDMA 固件加载成功***
 [host][IPU2 ]    18.590343 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
 [host][IPU2 ]    18.590434 s:VPDMA 固件地址= 0xa03597c0
 [主机][IPU2 ]    18.590495 s:VPDMA 加载地址    = 0x489dd004
 [host][IPU2 ]    18.590617 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
 [主机][IPU2 ]    18.590678 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
 [host][IPU2 ]    18.590770 s:*** VPDMA 固件加载成功***
 [host][IPU2 ]    18.627279 s: 系统:VPS 初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    18.628164 s: utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
 [host][IPU2 ]    18.628408 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
 [主机][IPU2 ]    18.628499 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 259504 B (253KB)
 [主机][IPU2 ]    18.628682 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
 [主机][IPU2 ]    18.628804 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250MB)、可用大小= 262144000 B (250MB)
 [主机][IPU2 ]    18.629048 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ 0xa0100000、总大小= 1047040 B (0 MB)、可用大小= 1037824 B (0 MB) MAP_L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标3 MOD:2 (不可清除)
OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)

 [host][IPU2 ]    18.629231 s: 系统:正在初始化链接!!
 [host][IPU2 ]    18.889953 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
 [host][IPU2 ]    18.893064 s: 链:应用程序已启动!!!
 [host][IPU2 ]    18.902915 s: 主板:主板正在启动!!!
 [host][IPU2 ]    18.903342 s:bsp_boardTda2exInit:line[444] after A15_target_os_bios
 [host][IPU2 ]    18.903464 s: 板:板初始化完成!!!
 [主机][IPU2 ]    18.907307 s:  
文件:[system_common.c] FUNC:[System_init]:LIN[386]
文件:[system_common.c] FUNC:[System_init]:LIN[388]
文件:[system_common.c] FUNC:[System_init]:LIN[390]
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:第[131]行
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:LIN[135]
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:第[137]行
 [host][host ]    45.147318 s: null_0:初始化完成- linkid-0x2000014
 [host][host ]    45.147440 s: null_1:初始化完成- linkid-0x2000015
 [host][host ]    45.147623 s: null_SRC_0:初始化完成- linkid-0x2000039
 [host][host ]    45.147623 s: system_common.c System_initLinks lines[464]
 [主机][主机 ]    45.147776 s: SGX3DSRV_0:初始化完成- linkid-0x2000041
 [host][host ]    45.147898 s: algorith_0:Init Done - linkid-0x2000031
 [主机][主机 ]    45.148050 s: 算法_1:初始化完成- linkid-0x2000032
 [host][host ]    45.148203 s: algorith_2:Init Done - linkid-0x2000033
 [host][host ]    45.148325 s: algorith_3:初始化完成- linkid-0x2000034
 [host][host ]    45.148478 s: algorith_4:Init Done - linkid-0x2000035
 [主机][主机 ]    45.148600 s: 算法_5:初始化完成- linkid-0x2000036
 [host][host ]    45.148752 s: algorith_6:初始化完成- linkid-0x2000037
 [host][host ]    45.148874 s: algorith_7:Init Done - linkid-0x2000038
 [host][host ]    45.150308 s: DUP0:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.150552 s: DUP1:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.150735 s: DUP2:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.150848 s: DUP3:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.154547 s: DUP4:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.154730 s: SYNC_0:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.154883 s: SYNC_1:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.155035 s: SYNC_2:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.155157 s: SYNC_3:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.155310 s: merge_0:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.156072 s: merge_1:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.156225 s: merge_2:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.156377 s: merge_3:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.156530 s: merge_4:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.159458 s: select_0:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]    45.159641 s: select_1:Init Done - linkid-0x0
 [主机][主机 ]    45.159793 s: GATE _0:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.159885 s: gate_1:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.160007 s: gate_2:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.160129 s: gate_3:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]    45.160251 s: SGXFRMCPY_0:初始化完成- linkid-0x2000040
 [host][host ]    45.160281 s: system_common.c System_initLinks lines[482]
 [host][host ]    45.160281 s: 系统:正在初始化 A15链路... 完成了!!!
 [host][host ]    45.851765 s: OSA:调整全局时间,timeH 为0单元!!!
 [host][host ]    45.851796 s: 系统:系统 A15初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]    45.852284 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:CMD[00001004]
 [host][IPU2 ]    45.852803 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:行[373]
 [host][IPU2 ]    45.853535 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:CMD[00001006]
 [host][IPU2 ]    45.854053 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:行[378]
文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/hlos/adas/include/chains.h FUNC:[chains_ctrl_Init]:LIN[579]
文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/hlos/adas/include/chains.h FUNC:[chains_ctrl_Init]:LIN[594]
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:第[139]行
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:lines[143]
 [host][host ]    46.750228 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] Vision SDK 用例
 [host][host ] =========================
 [host][host ] 1:单摄像头用例
 [host][host ] 2:多摄像头 LVDS 用例
 [host][host ] 3:开放计算用例
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:CPU 状态
 [主机][主机 ] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] s:系统设置
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] x:exit
 [host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  

 [主机][主机 ]    49.408040 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] Vision SDK 用例
 [host][host ] =========================
 [host][host ] 1:单摄像头用例
 [host][host ] 2:多摄像头 LVDS 用例
 [host][host ] 3:开放计算用例
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:CPU 状态
 [主机][主机 ] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] s:系统设置
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] x:exit
 [host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
1
 [主机][主机 ]    50.311992 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 单摄像头用例
 [主机][主机 ] ----------------
 [host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
 [host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
 [host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 8:1通道 VIP (TVP5158)+ NULL
 [主机][主机 ] 9:1通道 VIP (OV BT656)+ NULL
 [主机][主机 ] A:1通道 VIP (AHD)+ NULL
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] x:exit
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
 [主机][主机 ]    50.312053 s:  
 [host][host ]    50.312053 s: 不支持的选项'
 [host][host ]'。 请重试
 [主机][主机 ]    50.312053 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 单摄像头用例
 [主机][主机 ] ----------------
 [host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
 [host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
 [host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 8:1通道 VIP (TVP5158)+ NULL
 [主机][主机 ] 9:1通道 VIP (OV BT656)+ NULL
 [主机][主机 ] A:1通道 VIP (AHD)+ NULL
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] x:exit
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
8.
 [主机][主机 ]    53.985146 s:  
 [主机][主机 ]    53.985176 s:chains_vipSingleCamNull:LIN[344]
 [host][host ]    53.985237 s:chains_vipSingleCamNull:line[346]
 [host][host ]    53.996309 s:chains_vipSingleCamNull:line[350]
 [host][host ]    53.996431 s:chains_vipSingleCamNull:line[352]
 [host][host ]    53.996461 s:chains_vipSingleCamNull:LIN[359]
 [host][host ]    53.996461 s:chains_vipSingleCamNull_Create:line[96]
 [host][host ]    53.996461 s:chains_vipSingleCamNull_Create:line[99]
 [host][host ]    53.996461 s:chains_vipSingleCamNull_SetAppPrms:line[146]
 [主机][主机 ]    53.996492秒:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996492秒:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996492秒:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996492秒:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996492秒:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996522 s:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996522 s:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996522 s:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996522 s:2018年6月21日11:36:03
 [主机][主机 ]    53.996522 s:2018年6月21日11:36:03
 [host][host ]    53.996522 s:chains_vipSingleCamNull_SetAppPrms:line[154]
 [host][host ]    54.996705 s:chains_vipSingleCamNull_Create:line[102]
 [host][IPU2 ]    54.996888 s: 捕获:正在创建!!!
 [host][IPU2 ]    54.997224 s:VpsVipPortComConfig_init:PIXClkEdgePol[0]
 [host][IPU2 ]    54.997346 s: 捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式为[ 8位][单通道嵌入式同步]!!!
 [host][host ]    55.018880 s:chains_vipSingleCamNull_Create:line[106]
 [host][host ]    55.019581 s:chains_vipSingleCamNull_Create:line[109]
 [host][host ]    55.019612 s:chains_vipSingleCamNull:line[365]
 [host][host ]    55.020954 s:chains_vipSingleCamNull_startApp:line[180]
 [host][DSP1]     55.019673 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
 [主机][DSP1]     55.019703 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
 [主机][DSP1]     55.019734 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 521616 B (509KB)
 [host][IPU2 ]    55.018544 s: 捕获:创建完成!!!
 [host][IPU2 ]    55.020008 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
 [主机][IPU2 ]    55.020130 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254168 B (248KB)
 [主机][IPU2 ]    55.020283 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
 [主机][IPU2 ]    55.020435 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250 MB)、可用大小= 260761600 B (248 MB)
 [主机][IPU2 ]    55.020618 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ 0xa0100000、总大小= 1047040 B (0 MB)、可用大小= 1037824 B (0 MB)
 [host][IPU2 ]    55.021411 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:CMD[00001008]
 [host][IPU2 ]    55.021960 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:line[335]
 [host][IPU2 ]    55.022113 s: 链:传感器正在创建
 [host][host ]    55.031842 s:chains_vipSingleCamNull_startApp:line[186]
 [host][IPU2 ]    55.022174 s:ChainCommon_SetVideoDecdrPrms:LIN[371]
 [host][IPU2 ]    55.022265 s: VIDEO 解码器:**** 创建******
 [host][IPU2 ]    55.022326 s:boardRev:[3]
 [host][IPU2 ]    55.022387 s:bsp_boardGetDataTda2ex bsp_Board_custom: line[1086]
 [host][IPU2 ]    55.022479 s:bsp_boardGetVideoDeviceInstId:numDev[6]
 [host][IPU2 ]    55.022570 s:bsp_boardGetVideoDeviceInstId:MydevDrvId [00001000]
 [host][IPU2 ]    55.022662 s:bsp_boardGetVideoDeviceInstId:MydrvId   [00000200]
 [host][IPU2 ]    55.022723 s:bsp_boardGetVideoDeviceInstId:MydrvInstId[00000002]
 [host][IPU2 ]    55.022845 s:devDrvId[0]:[00001203]
 [host][IPU2 ]    55.022906 s:drvId[0]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    55.022997 s:drvInstId[0]:[00000002]
 [host][IPU2 ]    55.023058 s:devDrvId[1]:[0000121A]
 [host][IPU2 ]    55.023119 s:drvId[1]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    55.023180 s:drvInstId[1]:[00000000]
 [host][IPU2 ]    55.023241 s:devDrvId[2]:[0000121A]
 [host][IPU2 ]    55.023333 s:drvId[2]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    55.023394 s:drvInstId[2]:[00000001]
 [host][IPU2 ]    55.023455 s:devDrvId[3]:[0000121A]
 [host][IPU2 ]    55.023516 s:drvId[3]   :[00000200]
 [主机][IPU2 ]    55.023607 s:drvInstId[3]:[00000002]
 [host][IPU2 ]    55.023668 s:devDrvId[4]:[0000121A]
 [host][IPU2 ]    55.023729 s:drvId[4]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    55.023790 s:drvInstId[4]:[00000003]
 [host][IPU2 ]    55.024034 s:devDrvId[5]:[00001000]
 [host][IPU2 ]    55.024126 s:drvId[5]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    55.024187 s:drvInstId[5]:[00000002]
 [host][IPU2 ]    55.024278 s:bsp_boardSetPinMux:行[780]
 [host][IPU2 ]    55.024339 s:bsp_boardSetPinMux:line [783]
 [host][IPU2 ]    55.024400 s:bsp_boardSetPinMux:行[799]
 [host][IPU2 ]    55.024461 s:bsp_boardSetPinMuxTda2ex:instId [2]
 [host][IPU2 ]    55.024553 s:bsp_boardSetPinMuxTda2ex:行[2611]
 [host][IPU2 ]    55.024644 s:bsp_boardSetPinMuxTda2ex:行[2933]
 [host][IPU2 ]    55.024705 s:bsp_boardSetPinMux:行[806]
 [host][IPU2 ]    55.024797 s:bsp_boardSetPinMux:行[816]
 [host][IPU2 ]    55.024919 s:bsp_boardSelectDeviceTda2exJamr3:行[1832]
 [host][IPU2 ]    55.025010 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:行[1137]
 [host][IPU2 ]    55.025071 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:行[1160]
 [host][IPU2 ]    55.025315 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:line [1396]
 [host][IPU2 ]    55.025407 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:line [1398]
 [host][IPU2 ]    55.025468 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:行[1420]
 [host][IPU2 ]    55.025681 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:行[1426]
 [host][IPU2 ]    55.025773 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:行[1430]
 [host][IPU2 ]    55.025864 s:bsp_boardSelectDeviceTda2exJamr3:line [1834]
 [主机][IPU2 ]    55.025986 s:src="BSP_deviceI2c.c @第1522行:
 [host][IPU2 ]    55.026047 s:I2C3:初始化期间未启用实例... 错误!!!
 [host][IPU2 ]    55.026169 s:src="BSP_boardTda2ex.c @第1852行:
 [host][IPU2 ]    55.026230 s:I2C 读取失败!!
 [host][IPU2 ]    55.026291 s:bsp_boardSelectDeviceTda2exJamr3:line [1887]
 [主机][IPU2 ]    55.026383 s:src="BSP_board.c @第580行:
 [host][IPU2 ]    55.026444 s:设备选择失败!!
 [host][IPU2 ]    55.026535 s:bsp_boardSelectMode:line [632]
 [host][IPU2 ]    55.026596 s:BSP_boardSelectMode:line [635]
 [host][IPU2 ]    55.026657 s:BSP_boardSelectMode:line [650]
 [host][IPU2 ]    55.026749 s:bsp_tvp5158Create:line[227]
 [host][IPU2 ]    55.028182 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[fe] val[0f]
 [host][IPU2 ]    55.028457 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[b0] val[00]
 [host][IPU2 ]    55.028548 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[B1] val[11]
 [host][IPU2 ]    55.028670 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[B2] val[20]
 [host][IPU2 ]    55.028762 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[0e] val[ff]
 [host][IPU2 ]    55.029555 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[ff] val[01]
 [host][IPU2 ]    55.030409 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[fe] val[0f]
 [host][IPU2 ]    55.030866 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[B2] val[25]
 [host][IPU2 ]    55.031141s: 链:传感器创建... 完成了!!!
 [host][IPU2 ]    55.031537 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.BT656/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:行[338]
 [主机][主机 ]    56.031964 s:2018年6月21日11:36:04
 [host][host ]    56.031964 s:chains_vipSingleCamNull_Start:line[116]
 [host][host ]    56.032239 s:chains_vipSingleCamNull_Start:line[119]
 [host][host ]    56.034892 s:chains_vipSingleCamNull_Start:line[122]
 [主机][主机 ]    56.035289 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
 [host][host ] =========================
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 0:停止链
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:打印性能统计信息
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
 [host][IPU2 ]    56.032361 s: 捕获:正在启动!!!
 [主机][IPU2 ]    56.033886 s:VpsHal_vipPortSetCfg 行:[486]
 [主机][IPU2 ]    56.033977 s:intfWidth:FVID2_VIFW_8位
 [host][IPU2 ]    56.034038 s:synctype:[0]
 [主机][IPU2 ]    56.034099 s:VpsHal_vipPortSetCfg 行:[505]
 [host][IPU2 ]    56.034160 s:Porta syncta 类型:[0]
 [主机][IPU2 ]    56.034221 s:VpsHal_vipPortSetComCfg:PIXIClkEdgePol[0]
 [host][IPU2 ]    56.034313 s:VpsHal_vipPortSetComCfg:invertFidPol[0]
 [host][IPU2 ]    56.034374 s:VpsHal_vipPortSetComCfg:enablePort[0]
 [host][IPU2 ]    56.034679 s: 捕获:开始完成!!!

 [主机][主机 ]    57.392332 s:
 [host][host ]不支持的选项'
 [host][host ]'。 请重试
 [主机][主机 ]    57.392332 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
 [host][host ] =========================
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 0:停止链
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:打印性能统计信息
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
P
 [主机][IPU2 ]    59.640059 s:  
 [host][IPU2 ]    59.640120 s: CPU [DSP1]  统计信息,
 [主机][IPU2 ]    59.640181 s: *********
 [主机][IPU2 ]    59.640242 s:  
 [主机][IPU2 ]    59.640303 s: 负载:CPU:0.2% HWI:0.1%、SWI:0.0%、低功耗:86.3%
 [host][IPU2 ]    59.640425 s:  
 [host][IPU2 ]    59.640486 s: 加载:tsk:misc:               0.1%
 [主机][IPU2 ]    59.640578 s:  
 [host][IPU2 ]    59.640608 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
 [主机][IPU2 ]    59.640700 s:  
 [host][IPU2 ]    59.640730 s: 系统:Sempahores 对象, 440个(1024个)可用
 [host][IPU2 ]    59.640822 s: 系统:任务对象     ,  100个 中的92个可用
 [host][IPU2 ]    59.913 640s: 系统:时钟对象    ,  100个 中的99个可用
 [host][IPU2 ]    59.641035 s: 系统:Hwi 对象      ,  100个可用
 [主机][IPU2 ]    59.641127 s:  
 [主机][IPU2 ]    59.641157 s: 系统:堆= LOCAL            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221 KB)
 [主机][IPU2 ]    59.641310 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 521616 B (509KB)
 [主机][IPU2 ]    59.641462 s:  
 [主机][IPU2 ]    59.641523 s:  
 [host][IPU2 ]    59.641554 s: CPU [IPU2  ]统计信息、
 [主机][IPU2 ]    59.641615 s: *********
 [主机][IPU2 ]    59.641676 s:  
 [主机][IPU2 ]    59.641706 s: 负载:CPU:4.0% HWI:1.1%、SWI:0.4%、低功耗:91.2%
 [主机][IPU2 ]    59.641859 s:  
 [host][IPU2 ]    59.641950 s: load:tsk:Null0              :0.3%
 [host][IPU2 ]    59.642072 s: 加载:tsk:捕获            :0.4%
 [主机][IPU2 ]    59.642194 s: 加载:tsk:STAT_COLL          :1.6%
 [host][IPU2 ]    59.642286 s: 加载:tsk:misc:               0.2%
 [主机][IPU2 ]    59.642377 s:  
 [host][IPU2 ]    59.642408 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
 [主机][IPU2 ]    59.642499 s:  
 [host][IPU2 ]    59.642530 s: 系统:Sempahores 对象, 192个,1024个空闲
 [host][IPU2]     59.642621 s: 系统:任务对象     ,   100个中的20个可用
 [host][IPU2]     59.642713 s: 系统:时钟对象    ,  99个, 100个空闲
 [host][IPU2 ]    59.642804 s: 系统:Hwi 对象      ,  100个 中的93个可用
 [主机][IPU2 ]    59.642865 s:  
 [主机][IPU2 ]    59.642926 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254168 B (248KB)
 [主机][IPU2 ]    59.643079 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
 [主机][IPU2 ]    59.643231 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250 MB)、可用大小= 260761600 B (248 MB)
 [主机][IPU2 ]    59.643414 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ 0xa0100000、总大小= 1047040 B (0 MB)、可用大小= 1037824 B (0 MB)
 [host][IPU2 ]    59.643567 s:  
 [主机][IPU2 ]    59.643872 s:  
 [host][IPU2 ]    59.643933 s: Statistics Collector、
 [主机][IPU2 ]    59.644024 s:  
 [host][IPU2 ]    59.644055 s:       统计         平均数据       峰值数据
 [host][IPU2 ]    59.644116 s:       收集         器 Mb/s                 
 [主机][IPU2 ]    59.644207 s:-------------------------------------------------------  
 [主机][IPU2 ]    59.644604 s: SCI_EMIF1 RD+WR     |     0.853405   128.051455
 [主机][IPU2 ]    59.644726 s: 仅 SCI_EMIF1 RD   |     0.648568    67.807709.
 [主机][IPU2 ]    59.644817 s: 仅 SCI_EMIF1 WR   |     0.205159    60.246418
 [主机][IPU2 ]    59.644939 s: SCI_MA_MPU_P1       |     0.358378   141.779565
 [主机][IPU2 ]    59.645183 s: SCI_MA_MPU_P2       |     0.000000     0.000000
 [host][IPU2 ]    59.645305 s: SCI_DSS             |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.645397 s: SCI_IPU1            |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.645488 s: SCI_VIP1_P1         |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.645610 s: SCI_VIP1_P2         |     0.000001     0.000668
 [主机][IPU2 ]    59.645702 s: SCI_VPE_P1          |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.645793 s: SCI_VPE_P2          |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.645915 s: SCI_DSP1_MDMA       |     0.062412    11.981264
 [主机][IPU2 ]    59.646037 s: SCI_DSP1_EDMA       |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.646129 s: SCI_EDMA_TC0_RD     |     0.006596     0.083966
 [主机][IPU2 ]    59.646251 s: SCI_EDMA_TC0_WR     |     0.006596     0.083966
 [host][IPU2 ]    59.646342s: SCI_EDMA_TC1_RD     |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.646464 s: SCI_EDMA_TC1_WR     |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.646556 s: CAL                 |     0.000000     0.000000
 [host][IPU2 ]    59.646647 s: SCI_IVA             |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.646739 s: SCI_GPU_P1          |     0.000000     0.000000
 [host][IPU2 ]    59.646861 s: SCI_GPU_P2          |     0.000000     0.000000
 [主机][IPU2 ]    59.646983 s: SCI_GMAC_SW         |     0.000000     0.000000
 [host][IPU2 ]    59.747422 s:  
 [主机][IPU2 ]    59.747483 s:  
 [host][IPU2 ]    59.747788 s: 捕获:VIP1 Slice1 Porta 帧模式
 [主机][IPU2 ]    59.747880 s:  
 [host][IPU2 ]    59.747910 s: [捕获]链路统计、
 [主机][IPU2 ]    59.748002 s: ********
 [主机][IPU2 ]    59.748063 s:  
 [host][IPU2 ]    59.748093 s: 经过的时间      = 3690 msec
 [主机][IPU2 ]    59.748154 s:  
 [host][IPU2 ]    59.748215 s: 新数据记录     = 59.62 fps
 [host][IPU2 ]    59.748276 s: 获取全缓冲 CB   = 59.89 fps
 [host][IPU2 ]    59.748368 s: 放入空 buf CB  = 59.89fps
 [host][IPU2 ]    59.748429 s: 驱动程序/通知 CB  = 59.62 fps
 [主机][IPU2 ]    59.748520 s:  
 [host][IPU2 ]    59.748551 s: 输入统计数据、
 [主机][IPU2 ]    59.748612 s:  
 [host][IPU2 ]    59.748642 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
 [主机][IPU2 ]    59.748734 s:    | FPS    | FPS             | FPS | FPS        
 [主机][IPU2 ]    59.748795 s: -------------------------------------------------------
 [主机][IPU2 ]    59.748886 s:  0 | 59.89      0、0      0         59.89
 [主机][IPU2 ]    59.749039 s:  
 [host][IPU2 ]    59.749069 s: 输出统计、
 [host][IPU2 ]    59.749130 s:  
 [host][IPU2 ]    59.749161 s: CH | OUT | OUT    DROP | OUT 用户 DROP
 [主机][IPU2 ]    59.749252 s:    | ID | FPS    | FPS     | FPS           
 [主机][IPU2 ]    59.749313 s: -------------------------------------------------------
 [主机][IPU2 ]    59.749405 s:  0 | 0    59.89     0、0      0、0
 [主机][IPU2 ]    59.749557 s:  
 [host][IPU2 ]    59.749588 s: [VIP1 Slice1 Porta]统计信息
 [host][IPU2 ]    59.749649 s: ========================================
 [host][IPU2 ]    59.749710 s: 排队的请求数 :222
 [host][IPU2 ]    59.749771 s: 排队的请求数:221
 [host][IPU2 ]    59.749862 s: 溢出计数           :0
 [主机][IPU2 ]    59.749923 s:  
 [host][IPU2 ]    59.749984 s:    CH   |    Q     DQ    Total  Top    Bot   Total Top   Bot  Min / Max      Dop Lost Repeat  FID  Desc.
 [主机][IPU2 ]    59.750106 s: (I/S/CH)|  计数   字段  字段  FPS     FPS FPS   FPS FPS 宽度        帧高度  帧 重复错误
 [host][IPU2 ]    59.750259 s:------------------------------------------------------- ---------------
 [主机][IPU2 ]    59.750564 s:  02.0.00 |    225    221        110    111    59   29     720/720    240/240        0            0    0 0
 [主机][IPU2 ]    59.750686 s:  
 [host][IPU2 ]    59.751570 s:  
 [host][IPU2 ]    59.751631 s: [ NULL_SRC ]链路统计、
 [HOST][IPU2 ]    59.751692 s: ******
 [主机][IPU2 ]    59.751753 s:  
 [host][IPU2 ]    59.751784 s: 经过的时间      = 3694msec
 [host][IPU2 ]    59.751875 s:  
 [主机][IPU2 ]    59.751906 s: 新数据恢复     = 59.55 fps
 [主机][IPU2 ]    59.751997 s:  
 [host][IPU2 ]    59.58 7520s: 输入统计、
 [host][IPU2 ]    59.89 7520s:  
 [host][IPU2 ]    59.752150 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
 [主机][IPU2 ]    59.752211 s:    | FPS    | FPS    | FPS         | FPS        
 [主机][IPU2 ]    59.752302 s: -------------------------------------------------------
 [主机][IPU2 ]    59.752394 s:  0 | 59.82      0、0      0、0           0、0
 [host][host ]    59.753217 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
 [host][host ] =========================
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 0:停止链
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:打印性能统计信息
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  

========================================================================================================================================================

以下是 Falcon Mdoe + Early Boot 模式的相同代码日志、您可以看到在运行后没有任何内容:

========================================================================================================================================================

U-Boot SPL 2016.05-00008-g1fbee98-M脏(2018年6月21日- 14:56:12)
DRA722-GP ES2.0
HS200_1_8v 无 pinctrl
无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
尝试从 MMC1引导
读取 dra7-ipu2-fw.lzop
配置 IPU
已清除 MMU 的页面表
ipu2_config_peripherals
读取 dra7-dsp1-fw.lzop
已清除 MMU 的页面表
dsp1_config_peripherals
SPL:环境中未设置 Falcon_args_file、恢复为默认值
读取单级 boot.dTB
正在读取 uImage
正在读取 uImage
[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.4.4.84+(ckhsu@DRA72x)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#1 SMP 抢占 Thu Jun 21 15:03:04 CST 2018
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI DRA718 EVM
[0.000000]   引导控制台[earlycon0]已启用
安装:未知文件系统类型'DEEV'
正在加载 dra7-ipu2-fw.xem4
正在加载 dra7-dsp1-fw.xe66
已加载 dra7-dsp2-fw.xe66
已加载 PowerVR 消费者服务。
错误:I2C 读取失败
错误:I2C 读取失败
错误:I2C 读取失败
错误:I2C 读取失败
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:@0x4A002AD8:::找不到命令
./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:@0x4A002AD8:::找不到命令
更新了0x4A002AD8值为002F0000
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:lines[128]
 [主机] OSA:MEM:0:将0xa0100000映射到大小为0x00100000的0xb6922000
 [主机] OSA:MEM:1:将0x84203000映射到大小为0x0fa00000的0xa6f22000
 [主机] OSA:MEM:2:将0xa0200000映射到大小为0x00040000的0xa6e62000
 [主机] OSA:MEM:3:将0xa02c0000映射到大小为0x00080000的0xa6ea2000
 [主机] OSA:MEM:4:已将0x00000000映射到大小为0x00000000的0x00000000
 [主机] OSA:主机远程日志共享存储器@ 0xa024f140
 [主机] OSA:DSP1远程日志共享存储器@ 0xa02769e0
 [主机] OSA:IPU2远程日志共享存储器@ 0xa0363da0
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:第[131]行
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:LIN[135]
 [host][host ]     4.342066 s: 系统:系统 A15正在进行初始化!!!
 [host][host ]     4.342188 s: 系统:IPC:正在初始化!!
 [host][host ]     4.342188 s: 系统:IPC:通知初始化正在进行!!!
 [host][host ]     4.342432 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 81)
 [host][host ]     4.342463 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
 [host][host ]     4.342493 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 80)
 [host][host ]     4.342493 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
 [host][host ]     4.342676 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 81)
 [host][host ]     4.342676 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
 [host][host ]     4.342707 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字连接成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 80)
 [host][host ]     4.342707 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
 [host][host ]     4.342890 s: 系统:IPC:通知初始化完成!!!
 [host][host ]     4.342890 s: 系统:MSGQ:MSGQ init in progress!!!
 [host][host ]     4.343012 s: 系统:MSGQ:MSGQ 初始化完成!!!
 [host][host ]     4.343012 s: 系统:IPC:初始化完成!!!
 [host][host ]     4.343042 s: 系统:正在初始化 A15链路!!!
 [主机][主机 ]     4.343164 s: IPC_OUT_0:初始化完成- linkid-0x2000000
 [主机][主机 ]     4.343286 s: IPC_OUT_1:初始化完成- linkid-0x2000001
 [主机][主机 ]     4.343408 s: IPC_OUT_2:初始化完成- linkid-0x2000002
 [主机][主机 ]     4.343530 s: IPC_OUT_3:初始化完成- linkid-0x2000003
 [主机][主机 ]     4.343652 s: IPC_OUT_4:初始化完成- linkid-0x2000004
 [主机][主机 ]     4.343805 s: IPC_IN_0:初始化完成- linkid-0x200000a
 [主机][主机 ]     4.343927 s: IPC_IN_1:初始化完成- linkid-0x200000b
 [主机][主机 ]     4.344049 s: IPC_IN_2:初始化完成- linkid-0x200000c
 [主机][主机 ]     4.344171 s: IPC_IN_3:初始化完成- linkid-0x200000d
 [主机][主机 ]     4.344293 s: IPC_IN_4:初始化完成- linkid-0x200000e
 [主机][主机 ]     4.344445 s: IPC_IN_5:初始化完成- linkid-0x200000f
 [主机][主机 ]     4.344567 s: IPC_IN_6:初始化完成- linkid-0x2000010
 [host][host ]     4.344750 s: null_0:初始化完成- linkid-0x2000014
 [host][host ]     4.344872 s: null_1:初始化完成- linkid-0x2000015
 [主机][主机 ]     4.345055 s: null_SRC_0:初始化完成- linkid-0x2000039
 [主机][主机 ]     4.345177 s: SGX3DSRV_0:初始化完成- linkid-0x2000041
 [主机][主机 ]     4.345330 s: algorith_0:初始化完成- linkid-0x2000031
 [host][host ]     4.345452 s: algorith_1:初始化完成- linkid-0x2000032
 [host][host ]     4.345604 s: algorith_2:Init Done - linkid-0x2000033
 [主机][主机 ]     4.345726 s: algorith_3:初始化完成- linkid-0x2000034
 [主机][主机 ]     4.345848 s: algorith_4:初始化完成- linkid-0x2000035
 [主机][主机 ]     4.345970 s: algorith_5:初始化完成- linkid-0x2000036
 [host][host ]     4.346123 s: algorith_6:Init Done - linkid-0x2000037
 [主机][主机 ]     4.346245 s: algorith_7:初始化完成- linkid-0x2000038
 [host][host ]     4.346428 s: DUP0:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.346611 s: DUP1:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.346794 s: DUP2:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.346977 s: DUP3:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.347160 s: DUP4:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.347282 s: SYNC_0:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]     4.347434 s: SYNC_1:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]     4.347556 s: SYNC_2:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]     4.347678 s: SYNC_3:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]     4.347831 s: merge_0:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]     4.347953 s: merge_1:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]     4.348105 s: merge_2:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.348258 s: merge_3:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.348380 s: merge_4:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.348532 s: select_0:Init Done - linkid-0x0
 [host][host ]     4.348654 s: select_1:Init Done - linkid-0x0
 [主机][主机 ]     4.348776 s: GATE _0:初始化完成- linkid-0x0
 [主机][主机 ]     4.348898 s: GATE _1:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]     4.348990 s: gate_2:初始化完成- linkid-0x0
 [主机][主机 ]     4.349112 s: GATE _3:初始化完成- linkid-0x0
 [host][host ]     4.349234 s: SGXFRMCPY_0:初始化完成- linkid-0x2000040
 [host][host ]     4.349264 s: 系统:正在初始化 A15链接... 完成了!!!
 [host][host ]     4.349661 s: OSA:调整全局时间,timeH 为0单元!!!
 [host][host ]     4.349661 s: 系统:系统 A15初始化完成!!!
 [host][DSP1]      1.383303 s: ***** DSP1固件构建时间:2018年6月21日15:15:20
 [host][DSP1]      1.383364 s: ***系统:CPU 频率 、
 [host][DSP1]      1.383639 s: 系统:系统中的系统通用初始化!!!
 [host][DSP1]      1.383883 s: utils:cio:初始化完成!!!
 [host][DSP1]      1.383913 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
 [host][DSP1]      1.383944 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][DSP1]      1.386841 s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
 [host][DSP1]      1.386872 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行,事件15...
 [host][DSP1]      1.386933 s: 系统:通知初始化完成!!!
 [host][DSP1]      1.387116 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
 [host][DSP1]      1.387207 s:RpmsgInit in progress...
 [host][DSP1]      1.387238 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
 [host][DSP1]      1.388000 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
 [host][DSP1]      1.388031 s: 系统:系统 DSP 正在初始化!!
 [host][DSP1]      1.388305 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
 [主机][DSP1]      1.388336 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
 [主机][DSP1]      1.388397 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 522056 B (509KB)
 [host][DSP1]      1.388427 s: 系统:正在初始化链接!!!
 [host][DSP1]      1.398127 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
 [host][DSP1]      1.398188 s:lz4CompDecomp Init
 [host][DSP1]      1.398188 s: 系统:系统 DSP 初始化完成!!!
 [主机][DSP1]      1.704630 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
 [主机][DSP1]      1.704491 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
 [host][DSP1]      3.856707 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
 [host][IPU2 ]     1.181327 s: ***** IPU2固件构建时间:2018年6月21日15:16:36
 [host][IPU2 ]     1.181540 s: ***系统:CPU 频率 、
 [host][IPU2 ]     1.184407 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
 [host][IPU2 ]     1.193802 s: utils:CIO:初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.193893 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
 [host][IPU2 ]     1.193954 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][IPU2 ]     1.386841 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
 [host][IPU2 ]     1.386933 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
 [host][IPU2 ]     1.387055 s: 系统:通知初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.388824 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.389709s:RpmsgInit in progress...
 [host][IPU2 ]     1.389861 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.394955 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.395046 s: 系统:正在进行系统初始化!!
 [host][IPU2 ]     1.395107 s: 系统:BSP 公共 Init 正在进行中!!!
 [host][IPU2 ]     1.395168 s: 系统:BSP 通用初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.395229 s: 系统:BSP 平台正在启动!!!
 [host][IPU2 ]     1.395321 s: 系统:BSP 平台初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.395382 s: 系统:FVID2正在进行中!!!
 [host][IPU2 ]     1.395534 s: 系统:FVID2初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.395595 s: 系统:VPS Init in progress!!!
 [主机][IPU2 ]     1.395656 s: 系统:启用 VPDMA 描述符内存地址转换[0x80000000 -> 0x80000000]
 [host][IPU2 ]     1.398523 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
 [host][IPU2 ]     1.398645 s:VPDMA 固件地址= 0xa03597c0
 [主机][IPU2 ]     1.398737 s:VPDMA 加载地址    = 0x4897d004
 [host][IPU2 ]     1.398859 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
 [主机][IPU2 ]     1.398950 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
 [host][IPU2 ]     1.399042 s:*** VPDMA 固件加载成功***
 [host][IPU2 ]     1.399347 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
 [主机][IPU2 ]     1.399408 s:VPDMA 固件地址= 0xa03597c0
 [主机][IPU2 ]     1.399499 s:VPDMA 加载地址    = 0x489dd004
 [主机][IPU2 ]     1.399591 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
 [host][IPU2 ]     1.399682 s:VPDMA List Busy Status = 0x00000000
 [host][IPU2 ]     1.399835 s:*** VPDMA 固件加载成功***
 [host][IPU2 ]     1.437198 s: 系统:VPS 初始化完成!!!
 [host][IPU2 ]     1.438083 s: utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
 [host][IPU2 ]     1.438327 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
 [主机][IPU2 ]     1.438418 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 259824 B (253KB)
 [主机][IPU2 ]     1.438571 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
 [主机][IPU2 ]     1.438723 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250 MB)、可用大小= 262144000 B (250 MB)
 [主机][IPU2 ]     1.438967 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ 0xa0100000、总大小= 1047040 B (0 MB)、可用大小= 1037824 B (0 MB)
 [host][IPU2 ]     1.439120 s: 系统:正在初始化链接!!!
 [host][IPU2 ]     1.701457 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!
 [host][IPU2 ]     1.704630 s: 链:应用程序已启动!!!
 [host][IPU2 ]     1.714817 s: 主板:主板正在进行中!!!
 [host][IPU2 ]     1.715244 s:bsp_boardTda2exInit:line[444] after A15_target_os_bios
 [host][IPU2 ]     1.715366 s: 板:板初始化完成!!!
 [主机][IPU2 ]     1.719331 s:  
 [host][IPU2 ]     3.839840 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
 [host][IPU2 ]     4.350210 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:CMD[00001004]
 [host][IPU2 ]     4.350728 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:行[373]
 [host][IPU2 ]     4.351521 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:CMD[00001006]
 [host][IPU2 ]     4.352040 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:行[378]
 [host][IPU2 ]     4.352894 s: 断言@行:utils_stat_collector.c 中的703:system_sci_err =SCI_Success:失败!!!
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:第[137]行
文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/hlos/adas/include/chains.h FUNC:[chains_ctrl_Init]:LIN[579]
文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/hlos/adas/include/chains.h FUNC:[chains_ctrl_Init]:LIN[594]
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:第[139]行
文件:[chains_main.c] FUNC:[main]:lines[143]
 [主机][主机 ]     5.855395 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] Vision SDK 用例
 [host][host ] =========================
 [host][host ] 1:单摄像头用例
 [host][host ] 2:多摄像头 LVDS 用例
 [host][host ] 3:开放计算用例
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:CPU 状态
 [主机][主机 ] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] s:系统设置
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] x:exit
 [host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
1
 [主机][主机 ]    10.422192 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 单摄像头用例
 [主机][主机 ] ----------------
 [host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
 [host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
 [host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 8:1通道 VIP (TVP5158)+ NULL
 [主机][主机 ] 9:1通道 VIP (OV BT656)+ NULL
 [主机][主机 ] A:1通道 VIP (AHD)+ NULL
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] x:exit
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
 [主机][主机 ]    10.422253 s:  
 [host][host ]    10.422253 s: 不支持的选项'
 [host][host ]'。 请重试
 [主机][主机 ]    10.422253 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 单摄像头用例
 [主机][主机 ] ----------------
 [host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
 [host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
 [host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
 [主机][主机 ] 8:1通道 VIP (TVP5158)+ NULL
 [主机][主机 ] 9:1通道 VIP (OV BT656)+ NULL
 [主机][主机 ] A:1通道 VIP (AHD)+ NULL
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] x:exit
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
8.
 [主机][主机 ]    16.870035 s:  
 [host][host ]    16.870066 s:chains_vipSingleCamNull:line[338]
 [host][host ]    16.870096 s:chains_vipSingleCamNull:line[340]
 [host][host ]    16.870127 s:chains_vipSingleCamNull:LIN[344]
 [host][host ]    16.870127 s:chains_vipSingleCamNull:LIN[346]
 [host][host ]    16.870157 s:chains_vipSingleCamNull:line[353]
 [主机][主机 ]    16.870157 s:chains_vipSingleCamNull_SetAppPrms:LIN[140]
 [主机][主机 ]    16.870157 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870157 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870188 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870188 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870188 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870188 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870218 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870218 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870218 s:2018年6月21日15:17:17
 [主机][主机 ]    16.870218 s:2018年6月21日15:17:17
 [host][host ]    16.870218 s:chains_vipSingleCamNull_SetAppPrms:line[148]
 [host][IPU2 ]    17.870524 s: 捕获:正在创建!!!
 [host][IPU2 ]    17.870859 s:VpsVipPortComConfig_init:PIXClkEdgePol[0]
 [host][IPU2 ]    17.870981 s: 捕获:VIP1 Slice1 Porta 捕获模式为[ 8位][单通道嵌入式同步]!!!
 [host][host ]    17.893765 s:chains_vipSingleCamNull:line[359]
 [host][host ]    17.895199 s:chains_vipSingleCamNull_startApp:line[174]
 [host][DSP1]     17.893826 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
 [主机][DSP1]     17.893887 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221 KB)
 [主机][DSP1]     17.893918 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 521616 B (509KB)
 [host][IPU2 ]    17.892667 s: 捕获:创建完成!!!
 [host][IPU2 ]    17.894284 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
 [主机][IPU2 ]    17.894406 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254168 B (248KB)
 [主机][IPU2 ]    17.894558 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0 B (0 KB)、可用大小= 0 B (0 KB)
 [主机][IPU2 ]    17.894711 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250 MB)、可用大小= 260761600 B (248 MB)
 [主机][IPU2 ]    17.894894 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ 0xa0100000、总大小= 1047040 B (0 MB)、可用大小= 1037824 B (0 MB)
 [host][IPU2 ]    17.895717 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:CMD[00001008]
 [host][IPU2 ]    17.896297 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:行[335]
 [host][IPU2 ]    17.896449 s: 链:传感器正在创建
 [host][IPU2 ]    17.896541 s:ChainCommon_SetVideoDecdrPrms:LIN[371]
 [HOST][IPU2 ]    17.896602 s: VIDEO 解码器:**** 创建******
 [host][IPU2 ]    17.896693 s:boardRev:[3]
 [host][IPU2 ]    17.896724 s:bsp_boardGetDataTda2ex bsp_Board_custom: line[1086]
 [host][IPU2 ]    17.896846 s:bsp_boardGetVideoDeviceInstId:numDev[6]
 [host][IPU2 ]    17.896907 s:bsp_boardGetVideoDeviceInstId:MydevDrvId [00001000]
 [host][IPU2 ]    17.896998 s:bsp_boardGetVideoDeviceInstId:MydrvId   [00000200]
 [host][IPU2 ]    17.897059 s:bsp_boardGetVideoDeviceInstId:MydrvInstId[00000002]
 [host][IPU2 ]    17.897151 s:devDrvId[0]:[00001203]
 [host][IPU2 ]    17.897273 s:drvId[0]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    17.897364 s:drvInstId[0]:[00000002]
 [host][IPU2 ]    17.897425 s:devDrvId[1]:[0000121A]
 [host][IPU2 ]    17.897486 s:drvId[1]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    17.897547 s:drvInstId[1]:[00000000]
 [host][IPU2 ]    17.897639 s:devDrvId[2]:[0000121A]
 [host][IPU2 ]    17.897700 s:drvId[2]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    17.897761 s:drvInstId[2]:[00000001]
 [host][IPU2 ]    17.897822 s:devDrvId[3]:[0000121A]
 [host][IPU2 ]    17.897883 s:drvId[3]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    17.897974 s:drvInstId[3]:[00000002]
 [host][IPU2 ]    17.898035 s:devDrvId[4]:[0000121A]
 [host][IPU2 ]    17.898096 s:drvId[4]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    17.898157 s:drvInstId[4]:[00000003]
 [host][IPU2 ]    17.898279 s:devDrvId[5]:[00001000]
 [host][IPU2 ]    17.898340 s:drvId[5]   :[00000200]
 [host][IPU2 ]    17.898401 s:drvInstId[5]:[00000002]
 [host][IPU2 ]    17.898493 s:bsp_boardSetPinMux:行[780]
 [host][IPU2 ]    17.898554 s:bsp_boardSetPinMux:line [783]
 [host][IPU2 ]    17.898615 s:bsp_boardSetPinMux:行[799]
 [host][IPU2 ]    17.898706 s:bsp_boardSetPinMuxTda2ex:instId [2]
 [host][IPU2 ]    17.898767 s:bsp_boardSetPinMuxTda2ex:行[2611]
 [host][IPU2 ]    17.898859 s:bsp_boardSetPinMuxTda2ex:行[2933]
 [host][IPU2 ]    17.898950 s:bsp_boardSetPinMux:行[806]
 [host][IPU2 ]    17.899011 s:bsp_boardSetPinMux:line [816]
 [host][IPU2 ]    17.899103 s:bsp_boardSelectDeviceTda2exJamr3:line [1832]
 [host][IPU2 ]    17.899194 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:行[1137]
 [host][IPU2 ]    17.899316 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:行[1160]
 [host][IPU2 ]    17.899560 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:line [1396]
 [host][IPU2 ]    17.899652 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:line [1398]
 [host][IPU2 ]    17.899713 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:line [1420]
 [host][IPU2 ]    17.899926 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:行[1426]
 [host][IPU2 ]    17.900018 s:bsp_boardSelectDeviceTda2ex:line [1430]
 [host][IPU2 ]    17.900079 s:bsp_boardSelectDeviceTda2exJamr3:line [1834]
 [host][IPU2 ]    17.900170 s:src="BSP_deviceI2c.c @第1522行:
 [host][IPU2 ]    17.900323 s:I2C3:初始化期间未启用实例... 错误!!!
 [host][IPU2 ]    17.900414 s:src="BSP_boardTda2ex.c @第1852行:
 [host][IPU2 ]    17.900506 s:I2C 读取失败!!
 [host][IPU2 ]    17.900536 s:bsp_boardSelectDeviceTda2exJamr3:line [1887]
 [host][IPU2 ]    17.900658 s:src/bsp_board.c @第580行:
 [host][IPU2 ]    17.900719 s:设备选择失败!!
 [host][IPU2 ]    17.900780 s:bsp_boardSelectMode:line [632]
 [host][IPU2 ]    17.900872 s:bsp_boardSelectMode:line [635]
 [host][IPU2 ]    17.900933 s:bsp_boardSelectMode:line [650]
 [host][IPU2 ]    17.900994 s:bsp_tvp5158Create:line[227]
 [host][IPU2 ]    17.902549 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[fe] val[0f]
 [host][IPU2 ]    17.902824 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[b0] val[00]
 [host][IPU2 ]    17.902915 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[B1] val[11]
 [host][IPU2 ]    17.903037 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[B2] val[20]
 [host][IPU2 ]    17.903129 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[0e] val[ff]
 [host][IPU2 ]    17.903769 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[ff] val[01]
 [host][IPU2 ]    17.904654 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[fe] val[0f]
 [host][IPU2 ]    17.905111 s:bsp_deviceWrite8:Inst[4] dev[58] reg[B2] val[25]
 [host][IPU2 ]    17.905416 s: 链:传感器创建... 完成了!!!
 [host][IPU2 ]    17.905813 s:文件:[/home/ckhsu/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00.LATEATTACH/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c FUNC:[AppCtrl_cmdHandler]:行[338]
 [host][host ]    17.906941 s:chains_vipSingleCamNull_startApp:line[180]
 [主机][主机 ]    18.907063秒:2018年6月21日15:17:18
 [主机][主机 ]    18.910693 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
 [host][host ] =========================
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 0:停止链
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:打印性能统计信息
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
 [host][IPU2 ]    18.907491 s: 捕获:正在启动!!!
 [主机][IPU2 ]    18.909290 s:VpsHal_vipPortSetCfg 行:[486]
 [主机][IPU2 ]    18.909351 s:intfWidth:FVID2_VIFW_8位
 [host][IPU2 ]    18.909412 s:synctype:[0]
 [主机][IPU2 ]    18.909473 s:VpsHal_vipPortSetCfg 行:[505]
 [host][IPU2 ]    18.909534 s:Porta syncta 类型:[0]
 [host][IPU2 ]    18.909626 s:VpsHal_vipPortSetComCfg:PIXIClkEdgePol[0]
 [host][IPU2 ]    18.909687 s:VpsHal_vipPortSetComCfg:invertFidPol[0]
 [host][IPU2 ]    18.909748 s:VpsHal_vipPortSetComCfg:enablePort[0]
 [host][IPU2 ]    18.910053 s: 捕获:开始完成!!!

 [主机][主机 ]    26.662294 s:
 [host][host ]不支持的选项'
 [host][host ]'。 请重试
 [主机][主机 ]    26.662294 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
 [host][host ] =========================
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 0:停止链
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:打印性能统计信息
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  
P
 [主机][IPU2 ]    28.317513 s:  
 [host][IPU2 ]    28.317574 s: CPU [DSP1]  统计信息,
 [主机][IPU2 ]    28.317635 s: *********
 [主机][IPU2 ]    28.317696 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.317757 s: 负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%、低功耗:1.6%
 [主机][IPU2 ]    28.317910 s:  
 [host][IPU2 ]    28.317940 s: 加载:tsk:misc:               0.2%
 [主机][IPU2 ]    28.318032 s:  
 [host][IPU2 ]    28.318062 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
 [主机][IPU2 ]    28.318154 s:  
 [host][IPU2 ]    28.318184 s: 系统:Sempahores 对象, 440个(1024个)可用
 [host][IPU2 ]    28.318276 s: 系统:任务对象     ,  100个 中的92个可用
 [host][IPU2 ]    28.318367 s: 系统:时钟对象    ,   100个中的99个可用
 [host][IPU2 ]    28.318459 s: 系统:Hwi 对象      ,  100个可用
 [主机][IPU2 ]    28.318611 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.318642 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
 [主机][IPU2 ]    28.318794 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 521616 B (509KB)
 [主机][IPU2 ]    28.318977 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.319008 s:  
 [host][IPU2 ]    28.319038 s: CPU [IPU2  ]统计信息、
 [主机][IPU2 ]    28.319099 s: *********
 [主机][IPU2 ]    28.319160 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.319191 s: 负载:CPU:2.2% HWI:0.4%、SWI:0.5%、低功耗:0.0%
 [主机][IPU2 ]    28.319343 s:  
 [host][IPU2 ]    28.319526 s: load:tsk:STAT_COLL          :1.1%
 [host][IPU2 ]    28.319618 s: 加载:tsk:misc:               0.2%
 [主机][IPU2 ]    28.319709 s:  
 [host][IPU2 ]    28.319740 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
 [主机][IPU2 ]    28.319831 s:  
 [host][IPU2 ]    28.319862 s: 系统:Sempahores 对象, 192个,1024个空闲
 [host][IPU2 ]    28.319953 s: 系统:任务对象     ,   100个中的20个可用
 [host][IPU2 ]    28.320045 s: 系统:时钟对象    ,  可用99个,共 100个
 [host][IPU2 ]    28.320136 s: 系统:Hwi 对象      ,  100个 中的93个可用
 [主机][IPU2 ]    28.320228 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.320258 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254168 B (248KB)
 [主机][IPU2 ]    28.320411 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0 B (0 KB)、可用大小= 0 B (0 KB)
 [主机][IPU2 ]    28.320594 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x84203000、总大小= 262144000 B (250 MB)、可用大小= 260761600 B (248 MB)
 [主机][IPU2 ]    28.320777 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ 0xa0100000、总大小= 1047040 B (0 MB)、可用大小= 1037824 B (0 MB)
 [主机][IPU2 ]    28.320929 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.321265 s:  
 [host][IPU2 ]    28.321295 s: Statistics Collector、
 [主机][IPU2 ]    28.321356 s:  
 [host][IPU2 ]    28.321417 s:       统计         平均数据       峰值数据
 [host][IPU2 ]    28.321539 s:       收集         器 Mb/s                 
 [主机][IPU2 ]    28.321600 s:-------------------------------------------------------  
 [主机][IPU2 ]    28.422039 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.422070 s:  
 [host][IPU2 ]    28.422375 s: 捕获:VIP1 Slice1 Porta 帧模式
 [主机][IPU2 ]    28.422466 s:  
 [host][IPU2 ]    28.422558 s: [捕获]链路统计、
 [主机][IPU2 ]    28.422619 s: ******
 [主机][IPU2 ]    28.422680 s:  
 [host][IPU2 ]    28.422710 s: 经过的时间      = 10530msec
 [主机][IPU2 ]    28.422771 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.422832 s:  
 [host][IPU2 ]    28.422863 s: 输入统计、
 [主机][IPU2 ]    28.422924 s:  
 [host][IPU2 ]    28.422954 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
 [主机][IPU2 ]    28.423015秒:    | FPS    | FPS    | FPS         | FPS        
 [主机][IPU2 ]    28.423107 s:-------------------------------------------------------  
 [主机][IPU2 ]    28.423198 s:  
 [host][IPU2 ]    28.423229 s: 输出统计、
 [主机][IPU2 ]    28.42323290 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.423320 s: CH | OUT | OUT    DROP | OUT 用户 DROP
 [主机][IPU2 ]    28.423412 s:    | ID | FPS    | FPS     | FPS           
 [主机][IPU2 ]    28.423473 s:-------------------------------------------------------  
 [主机][IPU2 ]    28.423717 s:  
 [host][IPU2 ]    28.423747 s: [VIP1 Slice1 Porta]统计信息
 [host][IPU2 ]    28.423808 s: ========================================
 [host][IPU2 ]    28.423869 s: 排队的请求数 :1.
 [host][IPU2 ]    28.423930 s: 已排队的请求数:0
 [host][IPU2 ]    28.42391s: 溢出计数           :0
 [主机][IPU2 ]    28.424083 s:  
 [host][IPU2 ]    28.424113 s:    CH   |    Q     DQ    Total  Top    Bot   Total Top   Bot  Min / Max      Dop Lost Repeat   FID  Desc.
 [主机][IPU2 ]    28.424235 s: (I/S/CH)|  计数   字段  字段  FPS     FPS   FPS FPS 宽度        帧高度  帧 重复错误
 [host][IPU2 ]    28.424357 s:---------------------------------------------------------------  
 [主机][IPU2 ]    28.424693 s:  02.0.00 |      4      0            0      0     0 0 0     0    0    0 0/0                  0            0 0 0    0 0
 [主机][IPU2 ]    28.424815 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.426157 s:  
 [host][IPU2 ]    28.426218 s: [ NULL_SRC ]链路统计、
 [主机][IPU2 ]    28.426279 s: ********
 [主机][IPU2 ]    28.426340 s:  
 [host][IPU2 ]    28.426371 s: 经过的时间      = 10533 msec
 [host][IPU2 ]    28.426432 s:  
 [主机][IPU2 ]    28.426554 s:  
 [host][IPU2 ]    28.426584 s: 输入统计、
 [主机][IPU2 ]    28.426645 s:  
 [host][IPU2 ]    28.426676 s: CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
 [主机][IPU2 ]    28.426737秒:    | FPS    | FPS    | FPS         | FPS        
 [主机][IPU2 ]    28.426828秒:-------------------------------------------------------  
 [主机][IPU2 ]    28.426920 s:  
 [host][IPU2 ]    28.426950 s: 输出统计、
 [主机][IPU2 ]    28.427011 s:  
 [host][IPU2 ]    28.427042 s: CH | OUT | OUT    DROP | OUT 用户 DROP
 [主机][IPU2 ]    28.427103 s:    | ID | FPS    | FPS     | FPS           
 [主机][IPU2 ]    28.427194 s: -------------------------------------------------------
 [主机][主机 ]    28.428109 s:
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] =========================
 [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
 [host][host ] =========================
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 0:停止链
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] p:打印性能统计信息
 [主机][主机 ]  
 [host][host ] 输入选项:
 [主机][主机 ]  

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ckhsu:

    几个问题:

    1.您是否在 Linux 启动之前尝试使捕获正常工作?

    2.链在 M4或 A15上运行吗? 我们目前不支持从 VISION-SDK Linux 中的 M4进行链初始化。

    3.当您购买视觉子卡时,是否还会使用解串器?

    作为 VISION-SDK 版本的一部分、我们可以选择在 Linux 内核初始化之前从 M4配置 OV-10635传感器。 为此、您必须在'apps/configs/tda2ex_evm_linux_all/cfg.mk  文件中设置 EARLY_SRV_ENABLE=y。 但是、这仅适用于视觉子板和解串器。

    此致

    Shravan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shravan:

    捕获在内核启动后启动的 app.out 中启动、它在 init-demo.sh 中运行、在这里设置 LAUNCH_DEMO=1以启动它。 因此我的答案不是、我们甚至在 Linux 启动之前也没有尝试使捕获正常工作。
    该链在 M4 (CAPTURE (M4)-> NULL (M4))上运行、但它是从 A15 Linux 创建的。
    3.以上日志使用的是 JAMR3板,而不是视觉板上的。 我们还没有得到它。 我将在下周一试一下。

    对于 OV10635中的测试、我们计划在收到电路板后的下一周一进行测试。

    此致、
    /ckhsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ckhsu:

    感谢您提供详细信息。
    请尝试使用视觉板、您应该会注意到捕获工作正常。

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shravan:
    感谢您的选择、即使具有 TVP5158的 JAMR3不工作、但将 OV10635与视觉板配合使用时、也会确认早期启动正常。

    此致、
    /ckhsu