请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好、香榭丽舍
客户将 C6678 SRIO 连接到 FPGA (单通道)。
客户将 C6678 SRIO 连接到 FPGA (单通道)。
2.他成功使用环回模式来配置 LSU 维护以访问 DSP 的 CAR/CSR (Hop=1)。
3.然后连接到 FPGA、DSP、FPGA 端口初始化正常、DSP (LANE3)寄存器正常()(0x029001B8=0x00000002)
但是、在配置 LSU 维护时、访问 FPGA 和 DSP 可能会导致 LSU_μ Stat的0b001(—未过帐事务发生事务超时),CAR/CSR 寄存器如下:

谢谢。
Rgds
闪亮
Rgds
闪亮