This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 + FPGA SRIO:未过帐事务发生事务超时

Guru**** 2545070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/702312/tms320c6678-c6678-fpga-srio-transaction-timeout-occurred-on-non-posted-transaction

器件型号:TMS320C6678
您好、香榭丽舍

客户将 C6678 SRIO 连接到 FPGA (单通道)。

2.他成功使用环回模式来配置 LSU 维护以访问 DSP 的 CAR/CSR (Hop=1)。

3.然后连接到 FPGA、DSP、FPGA 端口初始化正常、DSP (LANE3)寄存器正常()(0x029001B8=0x00000002)

但是、在配置 LSU 维护时、访问 FPGA 和 DSP 可能会导致 LSU_μ Stat的0b001(—未过帐事务发生事务超时),CAR/CSR 寄存器如下:
谢谢。
Rgds
闪亮