This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-C6748:设置 Processor SDK RTOS 构建环境

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/725279/rtos-processor-sdk-c6748-setup-the-processor-sdk-rtos-build-environment

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我使用 的是 OMAPL138/C6748 LCDK、并尝试通过 链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Audio_Benchmark_Starterkit 遵循 Processor SDK RTOS 音频基准测试入门套件

 我在设置 Processor SDK RTOS 构建环境时遇到了问题

那么、我不能像这个图那样生成项目文件

我是一名初学者、不熟悉此 DSP 内容。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thanh、

    我最终能够再现这一点 我将研究这一点、并在我有权变措施后在这里发布回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用此更新的 BenchmarkProjectCreate 脚本。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/4370.BenchmarkProjectCreate.bat

    可以通过运行以下命令来构建项目。

    CD C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_5_00_00_15\demos\audio-benchmark-starterkit
    
    set sdk_install_path=C:\ti
    
    set tools_install_path=C:\ti
    
    BenchmarkProjectCreate.bat omapL138