请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CDCM9102、 CDCM61002在开发新平台产品时、我们考虑 通过 DRA624的 PCIe 接口扩展1个以太网端口。 目前遇到下列技术问题。
1) 1)关于 PCIe 时钟、 是否需要 使用 cdcm9102 或 cdcm61002高精度时钟芯片?
2) 2)关于防卡功能、在 EMC 测试中、PCIe 可能似乎无法正常工作、无法恢复? 我们必须重新启动 DRA624?
非常感谢!