This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 DRA624 PCIe 功能的更多信息

Guru**** 1221560 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, CDCM61002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/725359/about-dra624-pcie-function

主题中讨论的其他器件:CDCM9102CDCM61002

在开发新平台产品时、我们考虑   通过 DRA624的 PCIe 接口扩展1个以太网端口。 目前遇到下列技术问题。   

1) 1)关于 PCIe 时钟、   是否需要 使用 cdcm9102 或 cdcm61002高精度时钟芯片?

2) 2)关于防卡功能、在 EMC 测试中、PCIe 可能似乎无法正常工作、无法恢复? 我们必须重新启动 DRA624?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    英语为必填项、请以英文重新发布/翻译您的问题。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Alex Baskov 所写的那样,我将结束这一主题-英语是强制性的。 用英语打开另一个线程。

    此致、
    Mariya