This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:可实现低于61.44Mhz 的解调频率的 RFSDK DEMO2用例吗?

Guru**** 1503120 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK, ADC14X250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/724462/66ak2l06-is-rfsdk-demo2-use-case-with-lower-demodulation-than-61-44mhz-possible

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件:RFSDKADC14X250

随着我们加快 K2L RFSDK 和 DFE 的开发速度、我们购买了一个 ADC14X250评估板来进行实验和学习。  我们不使用参考设计中的 DAC 和计时接口板。

我们将使用 RFSDK 和参考设计"使用 DSP+ARM SoC 的优化雷达系统参考设计"以及 RFSDK 用例1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2。

我们的 EE 团队将时钟从 K2L 评估板连接到 ADC 板、并将 JESD 通信从 ADC 连接到 K2L。  我们使用外部信号发生器为 ADC 馈送信号。

我们可以将信号发生器频率调整到61.44Mhz 左右、然后查看 RFSDK 网页、我们可以准确地看到应该存在的内容。

但是、我们关心的实际信号远低于本参考设计中内置的61.44MHz 载波频率。

我们有一个频率为2MHz 的镇流器中的数据流。

当我们调整信号发生器的频率时、我们会得到可识别的信号和低至约5MHz 的 FFT 频率、但在该频率下、我们只会得到越来越多的噪声。  2MHz 时、只有噪声、根本没有有用的频率信息。

是否有办法重新配置 Keystone、使其使用较低频率的载波?  或者可能完全绕过解调?

理想情况下、我们要将 KeyStone 设置为执行2MHz 载波。

但是、如果需要、我们可以在 DSP 代码中对信号进行某种程度的后处理。

但目前、我们在 DSP 中看到的 IQ 对没有任何有用的信息、当输入接近2MHz 时、我们无法尝试使用这些信息。

创建更新的 DFE 配置文件是否是唯一的方法?  即、在 Azcom 或其他外部顾问的帮助下?

DFE 配置文件中是否有一个"简单"的部分、我们可以尝试自行调整?

或者、PDK drv/dfe 或 drv/iqn2目录中是否有函数调用可用于进行此调整?  还是可以通过 python RFSDK 代码更改配置设置?

提前感谢、

Greg Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    14x250 JESD ADC 以245.76Msps 的输入速率用作实际输入。

    如果您希望看到80MHz (+/-40MHz)的通带调谐至61.44Mhz 以外的 IF、则有几个地方可以更改

     调谐频率:

        61.44-> 0 (R2C)

        RxStream 混频器-

        DDUC 信道混频器-

      有 Linux 命令可更改 Rx 流混频器(Rx 块)或 Rx 通道(RxDDUC 块)

    注意:请记住、Rx 混频器的工程命令设置为降频转换、正数、应用负频率转换、因此对于 Rx DDUC (3-0)、您可以将频率更改为21.44Mhz、以便将信道调到 0至80MHz。

    在 Linux 控制台上的"radio set DFE.baseband.Rx[0].NCO 21.44"-此操作将21.44更改为101.44MHz 至0MHz 至80MHz

    从长远来看、如果您尝试使用多个基带样本、则会为 Azcom 定制工作方案。

    我已经包括了一些 Linux 脚本文件,您可以针对特定的动态更改项目对其进行自定义。

    此致、

    Joe Quintal

    e2e.ti.com/.../run_5F00_l_5F00_dfetest_5F00_lte20_5F00_lab1c.she2e.ti.com/.../run_5F00_l_5F00_dfetest_5F00_lte20_5F00_lab1d.she2e.ti.com/.../run_5F00_l_5F00_dfetest_5F00_lte20_5F00_lab1b.sh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe、非常感谢。  我将尝试您的建议和脚本。

    Greg Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Joe、您建议的"无线电设置"命令运行得很好。 我还将查看您发送的测试脚本、但一条命令似乎可以正常工作、以便我们在输入2MHz 范围内的信号时从 ADC 获取干净、可用的数据的学习练习/实验。