主题中讨论的其他器件:RFSDK、 ADC14X250
随着我们加快 K2L RFSDK 和 DFE 的开发速度、我们购买了一个 ADC14X250评估板来进行实验和学习。 我们不使用参考设计中的 DAC 和计时接口板。
我们将使用 RFSDK 和参考设计"使用 DSP+ARM SoC 的优化雷达系统参考设计"以及 RFSDK 用例1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2。
我们的 EE 团队将时钟从 K2L 评估板连接到 ADC 板、并将 JESD 通信从 ADC 连接到 K2L。 我们使用外部信号发生器为 ADC 馈送信号。
我们可以将信号发生器频率调整到61.44Mhz 左右、然后查看 RFSDK 网页、我们可以准确地看到应该存在的内容。
但是、我们关心的实际信号远低于本参考设计中内置的61.44MHz 载波频率。
我们有一个频率为2MHz 的镇流器中的数据流。
当我们调整信号发生器的频率时、我们会得到可识别的信号和低至约5MHz 的 FFT 频率、但在该频率下、我们只会得到越来越多的噪声。 2MHz 时、只有噪声、根本没有有用的频率信息。
是否有办法重新配置 Keystone、使其使用较低频率的载波? 或者可能完全绕过解调?
理想情况下、我们要将 KeyStone 设置为执行2MHz 载波。
但是、如果需要、我们可以在 DSP 代码中对信号进行某种程度的后处理。
但目前、我们在 DSP 中看到的 IQ 对没有任何有用的信息、当输入接近2MHz 时、我们无法尝试使用这些信息。
创建更新的 DFE 配置文件是否是唯一的方法? 即、在 Azcom 或其他外部顾问的帮助下?
DFE 配置文件中是否有一个"简单"的部分、我们可以尝试自行调整?
或者、PDK drv/dfe 或 drv/iqn2目录中是否有函数调用可用于进行此调整? 还是可以通过 python RFSDK 代码更改配置设置?
提前感谢、
Greg Johnson