请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
你(们)好
我正在基于 "Arago project"图像处理 AM335x 器件、SDK 为40.03.00.05。 我想对 NodeJs 应用程序进行编程、但不知道支持哪个 IDE。 我正在考虑 Cloud9 IDE。
那么、如何在平台中安装此 IDE 呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
你(们)好
我正在基于 "Arago project"图像处理 AM335x 器件、SDK 为40.03.00.05。 我想对 NodeJs 应用程序进行编程、但不知道支持哪个 IDE。 我正在考虑 Cloud9 IDE。
那么、如何在平台中安装此 IDE 呢?
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
工具/软件:Linux
我正在尝试在 Arago 项目中安装 cl古9 IDE、遇到 en 错误 、无法执行'eval'。 请帮助
root@AM335x-EVM:~/c9sdk# scripts/install-sdk.sh
已是最新版本。
%总接收百分比% Xferd 平均速度时间时间电流
Dload 上传总左侧速度
100 12157 100 12157 0 11912 0 0:00:01 0:00:01 -:-:- 15585
安装基本软件包。 使用--help 可获得更多选项
时间:不能执行'eval':没有这样的文件或目录
命令以非零状态127退出
实际0m 0.00s
用户0m 0.00s
SYS 0m 0.00s